FAQを参照する
APC UPS IBMシステム用ケーブル AP98275の製品構成
このページでは、IBMシステム用ケーブルの詳細について説明しています。
IBMシステム用ケーブルのAP98275をIBM製品と使用する際の基本情報と注意事項について説明しています。
【対象製品】
- AP98275 UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM製品用UPS管理シリアルケーブル)
- APCブランドの単相UPSモデル
- IBM iSeries および AS/400サーバ
【一般説明】
一般的な説明については、ユーザガイドを参照してください。
ユーザガイドは AP98275の製品ページにてダウンロードできます。(英語)
【該当ケーブル】
AP98275 には以下のケーブルがバンドルされています。
AP98275 同梱ケーブル表
ケーブル刻印 | UPS 側ピン | サーバ側ピン | 長さ | 備考 |
940-0031x | D-sub 9pin オス | D-sub 9pin オス | 2m | 旧型番: 940-0006の同梱品としても出荷されていました |
940-0006x | D-sub 9pin オス | D-sub 15pin オス | 2m | |
940-0274x | D-sub 9pin オス | D-sub 9pin メス | 2m | 旧型番: AP98274 の同梱品としても出荷されていました |
940-3000x | 10P10C RJ50 | D-sub 9pin メス | 15cm | シリアルポート形状がRJ-45のSmart UPSモデル*の シリアルポートと上記3種類のケーブルを 接続するための変換アダプタです |
* Smart-UPSのSMT, SMX, SUA シリーズ, Smart-UPS RT SURTD, SRTシリーズの各製品
【940-0274x ケーブル使用時の注意点】
940-0274x ケーブルを使用している場合、UPSが検出できない場合があります。
この場合、940-0031XケーブルをIBM f/c 1827アダプターと組み合わせて使用してください。
IBM f/c 1827アダプターの入手方法についてはIBM社にお問い合わせください。
それでも検出できない場合は、以下の点を確認してください。
- UPS側 (または940-3000xアダプタを使用している場合はアダプタ側) に、ケーブルの"UPS"と印字されている側のコネクタが接続されている
- IBMサーバのシリアルポートが、UPS接続用に設定されている
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: