{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ) 電源障害時にNASをシャットダウンできますか

Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)とNASを連動させ電源障害時にシャットダウンを検討される際の
構成上の確認ポイントを説明しています。

【事前に確認する項目】


1. NASに搭載されているOS :
NASに搭載されているOS (Windows Storage Server  / NAS独自のOS / LinuxベースのOS など)

2. 通信方式
NASベンダー様の互換性確認を行っている通信方式の確認
UPSとNAS間の通信 (USB / シリアル通信 / ネットワーク通信)

3. OSバージョン
NASに搭載されたOSがWindows Storage Serverである場合にはバージョンを確認します

各確認項目はNASメーカー様のWebページにてご確認ください



Windows Storage Server, Windows Server IoT for Storage 搭載の場合:

WindowsベースのNASの場合には弊社オプションの電源管理ソフトウェア (PowerChute)を導入し、
NASとUPSとを通信し電源管理が可能です。

Windows Storage Server, Windows Server IoT for Storageには制限事項が設けられていることがあります。
NASベンダー様で弊社のUPS,ならびにPowerChuteとの互換テストをされているかご確認ください。
多くのNASベンダー様において、シュナイダーエレクトリック APCブランドUPSとの互換性を確認されております。

ソフトウェアは2種類あり通信方式とOSバージョンを確認することで
選択ソフトウェアとNASにソフトウェアを導入可能か確認することができます。


1) 通信方式
UPSとNAS間で通信可能な通信方式が
USBもしくはシリアル通信、ネットワーク通信のいずれかで選択いただくソフトウェアが異なります。

USBもしくはシリアル通信の場合: PowerChute Business Editionが選択可能
ネットワーク通信の場合    : PowerChute Network Shutdownが選択可能


2) OSバージョン
NASに搭載された Windows Storage Serverのバージョンにより各ソフトウェアが導入可能か確認します。
対応OSはPowerChuteシリーズ 対応OS表を参照ください。
PowerChuteシリーズ 対応OS表

注意点:PowerChute Network Shutdownを選択される場合は
別売のオプションカードNetwork Management Card 3 (型番: AP9640J または AP9641J)をUPSに装着する必要があります。



NAS独自のOSやLinuxベースのOSを搭載したNAS

LinuxベースのNASには通常ソフトウェアを追加、インストールができませんが、
多くのNASベンダー様において、シュナイダーエレクトリック APCブランドUPSと連携できる
UPS用のプログラムがNASにあらかじめ導入されております。
動作確認済みのUPS型番、ならびに接続方法、設定方法につきましてはNASメーカー様にて公開されている情報を参照ください。

[構成について] 注意点

LinuxベースのNASとPowerChuteをインストールしたコンピューターを1台のUPSで構成することはできません。

NAS独自のOSやLinuxベースのOSに用意されているUPS用のプログラムと弊社PowerChuteの異なるソフトウェアが
1台のUPSに混在させてUPSを制御することができません。
​​​​​​​
PowerChuteをインストールしたコンピューターとNAS独自のOSやLinuxベースのNASとは、
それぞれ別のUPSに分けて、バックアップしてください。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
製品:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.