{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Network Shutdown v4.4 for Windows & Linux 対応OS表

PowerChute Network Shutdown v4.4 for Windows & LinuxでサポートされるOS一覧になります。


PowerChute Network Shutdown v4.4 for Windows & Linux:
・ 64ビットアプリケーションであり、64ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています。
・ 実行環境としてJavaバージョンOpenJDK 14.0.2(https://jdk.java.net/14/)がバンドルされています。
・ 実装されているJREアップデートツールによりサポートされているJREのバージョンのアップデートに対応します。

対応Webブラウザ:Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox

(2024年6月5日現在)

PowerChute Network Shutdown v4.4 for Windows & Linux
OS バージョン エディションOpenJRE *7 検証
Windows Server
*1 *2
Windows Server 2022 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Essentials
18.0.1.1
17
16
15
14.02
Windows Server IoT 2022 (For Storage) Standard,
Workgroup
Windows Server 2019 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Core,
Essentials
Windows Server IoT 2019 (For Storage) Standard, Workgroup
Windows Server 2016 Version 1709 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core
Windows Server 2016 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Essentials
Windows Server 2012 R2*8 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core
18.0.1.1
17
16
15
14.02
Windows Server 2012*8 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core
Windows Server 2008 R2*8 Standard,
Standard Server Core,
Enterprise,
Enterprise Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Foundation (SP1)

Windows
Storage Server

Windows Storage Server 2016 Standard,
Workgroup
同上
Windows Storage Server 2012 R2*8 Standard,
Workgroup
同上
Windows Storage Server 2012*8 Standard,
Workgroup
Windows Windows 11 Home,
Pro,
Enterprise,
Pro for Workstations,
Education,
Pro Education
18.0.1.1
17
16
15
14.02
Windows 10 Pro,
Pro for Workstations
Enterprise 2019 LTSC,
Enterprise 2016 LTSB,
IoT Enterprise 2019 LTSC,
IoT Enterprise 2016 LTSB
Windows 8.1*8 Enterprise,
Pro
同上
Windows 7*8 Enterprise,
Professional
Red Hat
Enterprise Linux
*3
RHEL 9.2 18.0.1.1
17
16
15
14.02
RHEL 9.1
RHEL 9
RHEL 8.8
RHEL 8.7
RHEL 8.6
RHEL 8.5
RHEL 8.4
RHEL 8.3
RHEL 8.2
RHEL 8.1
RHEL 8
RHEL 7.9*8 18.0.1.1
17
16
15
14.02
RHEL 7.8*8
RHEL 7.7*8
RHEL 7.6*8
RHEL 7.5*8
RHEL 7.4*8
RHEL 7.3*8
RHEL 7.2*8
RHEL 7.1*8
RHEL 6.10*8
RHEL 6.9*8
RHEL 6.8*8
SuSE Linux *4 SuSE Linux Enterprise Server 15,
15 SP1, 15 SP2, 15 SP3, 15 SP4
*5
18.0.1.1
17
16
15
14.02
SuSE Linux Enterprise Server
12 SP3, 12 SP4
Ubuntu 22.04 (Server/Desktop) 18.0.1.1
17
16
15
14.02
20.04, 20.04.3, 20.04.4 (Server/Desktop)
19.10 (Server/Desktop)
18.04 (Server)
16.04 (Server/Desktop)
Oracle VM *6 Oracle VM 3.4.6 18.0.1.1
17
16
15
14.02

表中、背面色グレーのOSはOSサポート終了に伴いサポートを終了いたしました

*1 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、仕様変更されている場合を除き
同OSエディションで対応しております。
*2 SCVMM管理サーバーがインストールされている場合、Windows & Linux版はインストールできません。
この場合、Virtualization版をインストールしてください。
*3 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
KVM使用時のゲストOSのシャットダウンについてはFAQのFA296347 を参照してください。
*4 Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
*5 OSシャットダウン実行後、PowerChuteを自動起動させるためにはシステムツールパッケージを
インストールする必要があります。詳細はFAQのFA366166 を参照してください。
*6 仮想マシン(仮想OS)をシャットダウンする場合はスクリプトを使用する必要があります。
詳細はFAQのFA53567 を参照してください。
*7 OpenJDKの脆弱性に関する問題と推奨の対策があります。詳細はFAQ00023936 を参照してください。
*8 OSのサポート終了に伴い、サポートを終了させていただきました。

・ Internet Explorer 11はマイクロソフト社のサポート終了に伴い、対応ブラウザーとしてのサポートを終了いたしました。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: