{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
プリンタ接続実績情報

GP4000 / LT4000/GP3000 / ST3000 / LT3000 シリーズのプリンタ接続実績情報

プリンタメーカーの仕様変更などにより、接続できない場合があります。必ず事前に動作確認を行ったうえで、ご使用ください。

○:実績あり  ×:接続不可 -:実績情報なし(未確認)
メーカー名製品名動作確認状況
GP-Pro EX の
[ タイプ ] 設定
接続構成
制限事項
GP
4000
LT
4000
GP
3000
LT
3000
ST
3000

日本電気株式会社
(NEC)

Color MultiWriter 7600C----EPSON ESC/P 高速
EPSON ESC/P 高品位
USB/PIO
USB
画面イメージ印刷ではカラー印刷不可です。
印字方式は「モノクロ」を選択してください。GP-3750T では、画面全体を印刷できません。(一部、画面が切れて印刷されます)
MultiImpact 201MX2--NEC PR201USB/PIO
MultiWriter 1500N----NEC PR201USB/PIO
イーサネット
MultiWriter
5400N
---
(USB)

EPSON ESC/P 高速
EPSON ESC/P 高品位

USB
イーサネット
印刷用紙(A4)の幅を超える文字列(半角78文字まで)を印字すると、メッセージが一部切れて印字されたり、同じメッセージ行が2回印字される場合があります。
ナダ電子
株式会社
TP-642G--EPSON ESC/P 高速USB/PIO 注意事項があります
TP-651G---EPSON ESC/P 高速USB/PIO
セイコー
エプソン
株式会社
EP-301--EPSON PM/Stylus6色インクUSB注意事項があります
EP-704A×-×××ESC/P高速
ESC/PR高速
USB接続不可
EP-802A----EPSON ESC/PR
EPSON ESC/PR 高速
EPSON ESC/PR 高品位
イーサネット

画面イメージ印刷のみ印刷実績あり。
なお、GP-3300U/T/S/Lについては、本体のリビジョン(Rev.)が4以上の場合にのみ対応しています。(→リビジョンの確認方法

EP-901A----EPSON ESC/PRイーサネットGP-3300U/T/S/Lについては、本体のリビジョン(Rev.)が4以上の場合にのみ対応しています。
(→リビジョンの確認方法
GP-700--EPSON Stylus4色インクUSB画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績情報あり。なお画面ハードコピーについては画質が荒いという情報がありますので、必ずお客様にてご確認ください。
GP-710--EPSON Stylus4色インクUSB画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績情報あり。なお画面ハードコピーについては画質が荒いという情報がありますので、必ずお客様にてご確認ください。
LP-S440--ESC/P高速USB画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績情報あり。
LP-S230DW×-×××ESC/P高速
ESC/PR高速
Stylus4色
接続不可接続不可

Offirio LP-2500

----EPSON ESC/P 高速
EPSON ESC/P 高品位
USB/PIO
USB

GP-Pro EX V1.00.006 よりも前のバージョンでは正常に印刷できません。
モノクロプリンタの為、印字方式は「モノクロ」を選択しておく必要があります。
AGP-3750T では印字結果がはみ出てしまうため、画面ハードコピーで画面全体を印字することができません。

Offirio LP-S300----EPSON ESC/P 高品位USB
PM-870C---EPSON PM/Stylus6色インクUSB/PIO
PM-880C---EPSON PM/Stylus6色インクUSB/PIO
PM-890C---EPSON PM/Stylus6色インクUSB/PIO
PM-2200C--EPSON PM/Stylus6色インクUSB/PIO
PM-3700C----EPSON PM/Stylus6色インクUSB/PIO
USB
イーサネット
PM-G700---EPSON PM/Stylus6色インクUSBテキスト系の印字の時、1行目と2行目が重なってしまいます。プリンタ設定の上マージンを3mmに設定することで解決できます(ただし、この設定変更には GP-Pro EX V1.10.000 以上が必要です)。
PM-G720---EPSON PM/Stylus6色インクUSB
PM-G730----EPSON PM/Stylus6色インクUSBプリンタ設定にて上マージンを 3mm にしてください。上マージンを 3mm に設定しないとアラームや、サンプリングデータなどテキストの印刷は一行目の文字が重なる場合がありますのでご注意ください。
PM-G800---EPSON PM/Stylus6色インクUSB
PM-G820---EPSON PM/Stylus6色インクUSB
PM-G850--EPSON PM/Stylus6色インクUSB
PM-G4500----EPSON ESC/PRUSB
イーサネット
GP-3300U/T/S/L、GP-3301S/Lについては、本体のリビジョン(Rev.)が4以上の場合にのみ対応しています。
(→リビジョンの確認方法
PX-601F----EPSON ESC/PRイーサネットGP-3300U/T/S/Lについては、本体のリビジョン(Rev.)が4以上の場合にのみ対応しています。
(→リビジョンの確認方法
PX-B510----EPSON Stylus4色インクUSB画面イメージ印刷のみ実績情報あり。
PX-B700----ESC/PR高速USB画面イメージ印刷、アラーム流れ表示のみ印刷可能。
それ以外は印刷不可。
イーサネット画面イメージ印刷、アラーム流れ表示のみ印刷可能。それ以外は印刷不可。
PX-B750×××××ESC/P高速
ESC/PR高速
USB/イーサネット接続不可
PX-K100--EPSON Stylus4色インクUSB画面イメージ印刷のみ実績情報あり
PX-K701--ESC/P高速USB画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績情報あり。
PX-K750F×××××ESC/P高速
ESC/PR高速
不明接続不可
Stylus C61---EPSON Stylus4色インクUSB/PIO
Stylus Photo 1280----EPSON PM/Stylus6色インクUSB
Stylus Photo R260--EPSON PM/Stylus6色インクUSB
VP-700--EPSON ESC/P 高速USB/PIO
COM1
VP-700U----PR201
ESC/P高速
ESC/P高品位
USB画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績情報あり。
VP-1200U----ESC/P高速USB画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績情報あり。
VP-1900N----ESC/P高速USB画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績情報あり。
VP-1850----EPSON ESC/P 高速
EPSON ESC/P 高品位
USB/PIO

モノクロプリンタの為、印字方式は「モノクロ」を選択しておく必要があります。
AGP-3750T では印字結果がはみ出てしまうため、画面イメージ印刷で画面全体を印字することができません。

沖電気C610dn--HP Laser JetUSB/イーサネット画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績あり。
改行コードの問題で、行末のデータが飛んでしまうという情報があります。イーサはIPモードで印刷できますが、ヘッダーにIP情報が付加される(5行)という情報があります。
C531dn--HP Laser JetUSB/イーサネット画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績あり。
改行コードの問題で、行末のデータが飛んでしまうという情報があります。イーサはIPモードで印刷できますが、ヘッダーにIP情報が付加される(5行)という情報があります。
C711dn--HP Laser JetUSB/イーサネット画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績あり。
改行コードの問題で、行末のデータが飛んでしまうという情報があります。イーサはIPモードで印刷できますが、ヘッダーにIP情報が付加される(5行)という情報があります。
B431bn--HP Laser JetUSB
(イーサネットでは接続不可)
画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績情報あり。
B411bn--HP Laser JetUSB
(イーサネットでは接続不可)
画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績情報あり。
B431--HP Laser JetUSB
(イーサネットでは接続不可)
画面イメージ印刷/リアルタイム印字(サンプリング/アラーム)のみ動作実績情報あり。
C301×××××HP Laser Jet不明接続不可
C311×××××HP Laser Jet不明接続不可
MC562×××××ESC/P不明接続不可
8480SU2R×××××ESC/P
HP Laser Jet
不明接続不可

Hewlett-Packard Company
(HP)

BusinessInkjet 2800----HP Laser JetUSB/PIO

日本語標準フォントを使用して画面イメージ印刷以外の印字機能を使用した場合、文字化けします(ストロークフォントは問題ありません)。
USB ケーブルは対応していません。接続して印刷するためには、USB/PIO ケーブル(USB-パラレル変換ケーブル) が必要となります。
AGP-3750T では印字結果がはみ出てしまうため、画面ハードコピーで画面全体を印字することができません。

日本プリメックスNP-P2062M-AW----EPSON ESC/P 高速USBアラーム (流れ・リアルタイム印字)の標準フォント、サンプリング、CSVデータの印字のみ、印刷可能。それ以外は印刷不可。
NP-P2081D-W----EPSON ESC/P 高速USBアラーム (流れ・リアルタイム印字)の標準フォント、サンプリング、CSVデータの印字のみ、印刷可能。それ以外は印刷不可
市販のUSB - パラレル変換ケーブル(動作確認済みの変換ケーブルはこちら
重要
プリンタメーカーの仕様変更などにより、接続できない場合があります。
本情報は、ユーザー様からの実績情報も含んでおりますので、表示器との接続を保証するものではありません。必ず事前に動作確認を行ったうえで、ご使用ください。
AGP-3301x、AGP-3302B、LT-3301L、LT-3201A、ST3000シリーズはイーサネットインターフェイスを搭載していないため、イーサネット接続することはできません。

GP-3000H シリーズでイーサネット接続するためには、GP-3000H専用ケーブル(コネクタ無し)かGP-3000H専用ケーブル(コネクタ有り) + GP-3000H専用アダプタが必要です。

MEMO
プリンタを接続しているパソコンと GP をイーサネット接続すれば、プリンタの機種に依存せず印刷を行うことができます。接続先のパソコンには「GP リモートプリンタサーバ」をインストールする必要があります。



詳しくは「◆GP リモートプリンタサーバの動作環境」をご参照ください。


なお、プリンタサーバーについては以下のもので動作実績があります。

・株式会社 IO データ機器 ET-FPS1L

ナダ電子㈱製 TP-642G の制限事項
アラームの印字設定にて発報、確認、復旧カラーをカラーで設定していた場合は各アラームの開始位置が正常に印字されない場合があります。
ST3000 シリーズ、GP-3200 シリーズでUSB-PIOケーブルを使ってプリンタに直接接続した場合、画面ハードコピー、ストロークフォントが印字できない場合があります。
この場合、電源付きのUSBハブを介すことによって印字することができます。動作確認が取れている USBハブは下記の通りです。
メーカー名製品名標準フォントの印字
(テキスト印字)

ストロークフォントの
印字(イメージ印字)

画面ハードコピー
(イメージ印字)
coregaUSB PRCBL
PLANEXPci UPR-20
ELECOMUC-PBB
UC-PGT
ArvelPRC01USB
セイコーエプソン㈱製 EP-301 の制限事項
特定の色の線が描画されている画面を、画面ハードコピーで印刷した場合、線の色が二重に印刷されてしまう場合があります。
表示カラー01~07で確認した結果は以下の通りです。
表示カラー印刷結果
01(青)青色とマゼンタ色の二重線となる
02(緑)緑色と黄色の二重線となる
03(水)問題なし
04(赤)問題なし
05(桃)問題なし
06(黄)問題なし
07(白)問題なし

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品群: