FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization 対応OS表
PowerChute Network Shutdown v4.4 for VirtualizationでサポートされるOS一覧です。
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization :
・ 64ビットアプリケーションであり、64ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています。
・ 実行環境としてJavaバージョンOpenJDK 14.0.2( https://jdk.java.net/14/ )がバンドルされています。
・ 実装されているJREアップデートツールによりサポートされているJREのバージョンのアップデートに対応します。
対応Webブラウザー:Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox
【ライセンス数のカウント方法】
ライセンスはシャットダウンするノード数分のPowerChute Network Shutdown for Virtualizationが必要となります。
PowerChute Network Shutdownを管理サーバとしてWindows物理マシンにインストールする場合は、管理サーバの分も
PowerChute Network Shutdown for Virtualizationが必要です。
(2024年6月19日現在)
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization
OS | バージョン | エディション | OpenJRE *6 | 検証 *1 |
Azure Stack HCI OS | 22H2 | 14.02 15 16 17 18.0.1.1 | 〇 | |
21H2*9 | 〇 | |||
Hyper-V Server | Hyper-V Server 2016 | 同上 | ||
Hyper-V Server 2012 R2*9 | 同上 | |||
Hyper-V Server 2012*9 | ||||
Hyper-V Server 2008 R2*9 | ||||
Windows Server *2 | Windows Server 2022 | Standard, | 14.02 15 16 17 18.0.1.1 | 〇 |
Windows Server IoT 2022 (For Storage) | Standard, Workgroup | 〇 | ||
Windows Server 2019 | Standard, | 〇 | ||
Windows Server IoT 2019 (For Storage) | Standard, Workgroup | 〇 | ||
Windows Server 2016 Version 1709 | Standard, Standard Server Core Datacenter, Datacenter Server Core | 〇 | ||
Windows Server 2016 | Standard, | 〇 | ||
Windows Server 2012 R2*9 | Standard, Standard Server Core, Datacenter, Datacenter Server Core (上記いずれも Hyper-Vを含む) | 14.02 15 16 17 18.0.1.1 | ||
Windows Server 2012*9 | Standard, Standard Server Core, Datacenter, Datacenter Server Core (Hyper-Vを含む) | |||
Windows Server 2008 R2*9 | Standard, Standard Server Core, Enterprise, Enterprise Server Core, Datacenter, Datacenter Server Core Foundation (SP1) (上記いずれも Hyper-Vを含む) | |||
Windows Storage Server | Windows Storage Server 2016 | Standard, Workgroup | 同上 | 〇 |
Windows Storage Server 2012 R2*9 | Standard, Workgroup | 同上 | ||
Windows Storage Server 2012*9 | Standard, Workgroup | |||
VMware *7 | ESXi 8.0, 8.0 u1, u1a, u1c, u2 *3 | 14.02 15 16 17 18.0.1.1 | 〇 | |
ESXi 7.0, 7.0 u1, u1a, u1b, u1c, u1d, u1e, u2, u2a, u2c, u2d, u2e, u3c, u3d, u3f, u3g, u3i, u3j, u3k, u3l, u3m, u3n *3 | 〇 | |||
ESXi 6.7, 6.7 u1, u2 *4, u3*9 | 同上 | 〇 | ||
ESXi 6.5, 6.5 u1, u2, u3 *9 | 同上 | |||
〇 | ||||
ESXi 6.0 u1b, u2, u3, u3a*9 | 同上 | 〇 | ||
Nutanix | AHV - AOS 6.5.3 *5 | 同上 | 〇 | |
AHV - AOS 6.5, 6.5.1, 6.5.2 *5*9 | 同上 | 〇 | ||
AHV - AOS 5.5, 5.6, 5.10, 5.10.5, 5.10.10, 5.15, 5.20 *5*9 | 同上 | 〇 | ||
ESXi - | 14.02 15 16 17 18.0.1.1 | 〇 | ||
Cisco HyperFlex | Cisco HyperFlex v4.0.1 / ESXi 6.7 u3 | 14.02 15 16 17 18.0.1.1 | 〇 | |
HPE SimpliVity *8 | OmniStack v5.0.0 / ESXi 8.0 U2 | 同上 | 〇 | |
OmniStack v4.1.3 / ESXi 7.0 U3c, U3f | 〇 | |||
OmniStack v4.1.2 / ESXi 7.0 U2a, U3c, U3f | 〇 | |||
OmniStack v4.1.1U1 / ESXi 7.0 U2a | ||||
OmniStack v4.1.1 / ESXi 7.0 U1 a,b,c,d,U3c*9 | 同上 | 〇 | ||
OmniStack v4.1.0 / ESXi 7.0 U1 a,b,c,d,U3c*9 | 〇 | |||
OmniStack v3.7.10, 40 / ESXi 6.7, 6.7 U3*9 | 〇 |
*1 表のリストにあるシステムはすべてサポート対象です。 〇が記載されているものは、弊社で動作検証済みです。
*2 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、仕様変更されている場合を除き
同OSエディションで対応しております。
*3 ESXi 7.0 Update 1以降でvCLSを制御する方法については FA415985 を参照してください。
*4 ESXi 6.7 Update 2でPowerChute仮想アプライアンスを使用する場合は、VMwareによるパッチを適用する必要があります。
詳細は FA380702 を参照してください。
*5 Nutanix AOS 5.20, 6.5, 6.5.1では、正常にシャットダウンさせるために修正プログラムを適用する必要があります。
詳細は FAQ000233122 を参照してください。
*6 OpenJDKの脆弱性に関する問題と推奨の対策があります。詳細はFAQ00023936 を参照してください。
*7 vMAを含めた環境では、ESXi7.0以降の環境にデプロイしてご使用ください。
*8 複数クラスターの環境では、クラスターの数に応じてPowerChuteのインスタンスが必要です。
*9 OSサポート終了に伴い、サポートを終了いたしました。
・ Windows OSについてはPowerChute Network Shutdown for Windows & Linuxで対応する非仮想化(非HA)Windows OSも
サポート対象とします。対応OSは こちら のページを参照してください。
・ 仮想化環境の表記があるOSでは、仮想化を使用しない場合もサポート対象に含まれます。
・ 無償版ESXiは未サポートとなります。詳細は こちら のページを参照してください。