FAQを参照する
PowerChute Business Edition v10 構成事例とライセンス : 販売終息製品
【お知らせ】
PowerChute Business Editionは販売を終息します。
2023年10月リリースの
PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business) が後継ソフトウェアになります。
後継ソフトウェア PCSS for Businessの構成事例とライセンスは下記をご参照ください
PowerChute Serial Shutdown for Business 構成事例とライセンス
[ 後継ソフトウェア PCSS for Business関連リンク ]
・製品紹介
PowerChute Serial Shutdown for Business 製品紹介
・後継ソフトウェア型番紹介
PowerChute Serial Shutdown for Business 製品型番一覧
後継のPowerChute Serial Shutdown (PCSS) は、PowerChute Business Editionのインターフェースを踏襲していることで、
これまでPowerChute Business Editionをご使用されていた方には新しい操作を覚えることなくそのままご使用いただけます。
PowerChute Business Edition v10の構成事例とライセンスに関する基本事項について説明します。
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズとの組み合わせでの事例を中心に説明しております。
【はじめに】
PowerChute Business Editionとは
PowerChute Business Editionは、UPSとコンピュータをシリアルケーブルもしくはUSBケーブルで接続し、
UPSに接続しているコンピュータを停電等の電源障害時に安全なシャットダウンを可能にするほか、
UPS本体の設定内容の確認や変更をWebブラウザ上で容易にでき、UPS動作のログによって
あとからの動作状況確認など、インストールにすることでUPSをより有効に活用できるソフトウェアです。
PowerChute Business Edition対応のUPS:
・ Smart-UPS LCD SMTシリーズ
・ Smart-UPS X SMXシリーズ
・ Smart-UPS SRT シリーズ (5000VA未満のモデル)
・ Smart-UPS SUAシリーズ : 販売終了
・ Smart-UPS RT シリーズ (5000VA未満のモデル) : 販売終了
・ Secure-UPS : 販売終了
通信方式 : シリアル, USB (どちらかを選択)
対応OS : PowerChuteシリーズ 対応OS表
【ライセンスについて】
・ PowerChute Business Editionは、エージェント 1インストールにつき、1ライセンスを必要とします。
・ UPS Interface Expander 2 (AP9624)を使用する場合には、AP9624に増設分のライセンスが付与されていることで、
実際に必要なライセンスはUPS1台あたり1ライセンスです。
・ ソフトウェアは取得したライセンスに基づき、ダウンロードにてご入手ください。
・ ダウンロードされたソフトウェアをバックアップを目的として一式に限り他の記録媒体への複製については許可いたします。
・ サポート中のバージョンのみダウンロード可能です。ダウンロードの期間は、サポート終了後から
1年とさせていただいており、その期間を経過するとダウンロードできないことにご注意いただき、
必ずバックアップをとり、保管してください。
【構成事例】
Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) の場合
1 : コンピュータ 1台の場合の事例
Smart-UPS(SMT/SMXシリーズ) 1台に対して、コンピュータを1台バックアップする構成の事例です
製品型番 | 製品名 | 備考 | 数量 | |
1 | SMT1000J | Smart-UPS 1000 LCD | 専用シリアルケーブル同梱 USBケーブル別売 | 1 |
2 | SSPCBEWLJ | PowerChute Business Edition | 1 |
[構成内容について]
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)では、UPS本体に同梱されているシリアルケーブルを使用し、
PowerChute Business Editionをインストールしたコンピュータと接続、通信します。
PowerChute Business Editionを1ライセンス購入いただき、ライセンス番号をClub APCのサイトにて登録のしたうえで、
ソフトウェアをダウンロードします。
Smart-UPSとUSBケーブルで通信される場合には、
別売りのAP98117J (Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル) をご使用ください。
[備考]
・ USB通信についてはOSのバージョンによって対応可否が異なります。
PowerChute Business Editionの各バージョンごとに用意してる対応OS表において、
USB通信の対応状況をご確認ください。
・ 製品の仕様上、シリアルポート、USBポートの併用(同時使用)はできません。
UPS本体にある、シリアルポートとUSBポートは排他使用となり、どちらか一方のポートのみ有効となります。
・ 2のSSPCBEWLJ は登録から1年間に新バージョン(メジャーバージョンアップを除く)がリリースされた場合に
新しいバージョンもダウンロードできる権利が付与されます。
・ タワーモデルのSMT500J, SMT750Jには、専用のPowerChute Business Edition、
型番 SSPCBEW1575J
製品名 PowerChute Business Edition (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用)
の用意しております。
2 : 1台のUPSに複数のコンピュータを接続して運用する場合の事例 (増設はシリアル通信に限る)
Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) 1台に対して、コンピュータを複数台バックアップする構成の事例です
本体のスマートスロットにオプションカードを装着することで、最大3台までのコンピュータに対してシリアルケーブルで、
シャットダウンのための通信をすることが可能です
製品型番 | 製品名 | 備考 | 数量 | |
1 | SMT1500J | Smart-UPS 1500 LCD | 専用シリアルケーブル同梱 | 1 |
2 | SSPCBEWLJ | PowerChute Business Edition | 1 | |
3 | AP9624 | UPS Interface Expander 2 | 専用シリアルケーブル 2本同梱 PowerChute Business Editionライセンス付与 | 1 |
[構成内容について]
複数台のコンピュータに対して、AP9624 (UPS Interface Expander 2) を装着し、
最大 コンピュータ 3台に対してシリアルケーブルでの通信で、
PowerChute Business Editionでのシャットダウンを可能にします。
UPS1台分として、PowerChute Business Editionを1ライセンス購入いただき、
ライセンス番号をClub APCのサイトにて登録し、ソフトウェアをダウンロードしてください。
AP9624 (UPS Interface Expander 2)には、コンピュータのComポートと通信するための専用のシリアルケーブルが
2本付属されており、規約上のライセンスが付与されます。
図の例ではUPS本体と付属のシリアルケーブルで結線しておりますが、
UPS本体とUPSをUSBケーブルで接続した構成の場合もAP9624 (UPS Interface Expander 2) を使用することができます。
[備考]
・ AP9624 (UPS Interface Expander 2)を使用した場合にも Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ) 本体との通信には、
シリアルケーブルもしくはUSBケーブルの通信のいずれかで接続可能です。
・ AP9624 (UPS Interface Expander 2)の製品に対し、規約上ライセンスが付与されます。
製品にはPowerChute Business Editionのライセンスシートは付属されません。
上記2の1ライセンスでのPowerChute Business Editionのダウンロード権限にて取得したプログラムを同じシステムの
他の1台、もしくは2台にインストールします。
・ 販売終了のAP9607 (2-Port Interface Expander Card)は、Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)には対応しておりません。
シリアルポートを増設する場合には、上記の構成事例にあるAP9624 (UPS Interface Expander 2)をご使用ください。
【主な製品ラインナップ】
■ PowerChute Business Edition 基本パッケージ
ライセンスパッケージを用意しております。
Smart-UPS SMT/SMXシリーズの場合には、専用のシリアルケーブルはUPS本体に付属されております。
製品型番 | 製品名 | 主なパッケージ内容物 | |
SSPCBEWLJ | PowerChute Business Edition | プロダクトライセンスシート | |
SSPCBEW1575J | PowerChute Business Edition (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用) | プロダクトライセンスシート |
■ APC UPS用USBケーブル (別売ケーブルのご紹介)
UPSとUSBで通信する際の別売のケーブルです。
表中の対象UPSシリーズでUSB接続する場合にはAP98117Jをご使用ください。
ご注意 : USBを使用した場合には、UPS本体のシリアルポートは使用できません。
製品型番・(製品名) | 対象UPSシリーズ | |
AP98117J (Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル) | Smart-UPS LCD SMTシリーズ *1 Smart-UPS X SMXシリーズ *2 Smart-UPS SUAシリーズ *3 |
*2 SMX3000RMHV2UJ には、USBケーブル同梱のため別途購入は不要です
*3 SUA3000RMJ2UB, SUA2200JB, SUA3000JB は、
型番:AP9827 (APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45) をご使用ください
その他、UPSの型番ごとに対応したUSBケーブルは APC UPSの対応USBケーブル にて確認できます。
【サポートOS, サポート期間について】
・ PowerChute Business Editionの対応OSならびにサポート期間につきましては、以下のURLにてご確認いただけます。
PowerChuteシリーズ 対応OS表
PowerChuteシリーズ サポート終了日一覧