UPS買い替えプログラム「Trade-UPS」とは?
UPS 買い替えプログラム「Trade-UPS」(以後、本プログラム)は、対象となるAPCブランド製品を新規にご購入いただくと、いままで使用していた製品を無料でお引き取りするプログラムです。
お引き取りする製品は、APCブランド製、他社製は問いません。また、ご購入いただいた製品の管理が行える無料サイト「Club APC」または「Partner Club APC」に製品登録をいただくと、お引き取りする製品の送料が無料となります。ぜひ、本プログラムと合わせてご利用ください。
※Trade-UPSは、主にUPS(無停電電源装置)をご購入いただいたお客様が対象となります。
「Trade-UPS」のメリット
引き取り台数制限なし | 周辺製品も引き取りOK |
新規ご購入UPSが保守付きモデルの場合は容量(VA)の1.5倍まで、標準モデルは同容量までのUPSを各台数制限なしでお引き取りいたします。 <例1> 標準モデルのUPSを1台新規ご購入の場合 ●新規UPS 型番:SMT500J × 1台 = 容量:500VA ●引取UPS 新規UPSの容量:500VA以内で台数制限なし <例2> 標準モデルのUPSを2台新規ご購入の場合 ●新規UPS 型番:SMT500J × 2台 = 合計容量1000VA ●引取UPS 新規UPSの合計容量:1000VA以内で台数制限なし <例3> 保守付きモデルのUPSを1台新規ご購入の場合 ●新規UPS 型番:SMT500J3W × 1台 = 容量:500VA ●引取UPS 新規UPSの容量:500VA×1.5倍 = 750VA以内で台数制限なし <例4> 保守付きモデルのUPSを2台新規ご購入の場合 ●新規UPS 型番:SMT500J3W × 2台 = 合計容量:1000VA ●引取UPS 新規UPSの合計容量:1000VA × 1.5倍 = 1500VA以内で台数制限なし | UPSの周辺製品である拡張バッテリーパック、トランス、サービスバイパスパネル、レールキットを同時にお引き取りいたします。 |
ここがポイント!
他社製品の引き取りOK | お引き取り送料無料 | ご購入日から3ヶ月間お申し込み可能 |
APCブランド製品を新規にご購入いただいた場合、どのメーカーの製品でもお引き取りをいたします。 | Club APCに新規ご購入いただいた製品情報をご登録いただければ、お引き取りの送料が無料になります。 ※お引き取り製品のご登録は必要ございません。 | 期間内はいつでもプログラムをご利用いただけます。 Club APC / Partner Club APCからオンラインで、もしくは下記お申込書でご依頼ください ● Club APC / エンドユーザー様用お申込書 ● Partner Club APC / 販売パートナー様用お申込書 |
<Trade-UPS関連サイト>
UPSの使用済みバッテリーのお引き取りについて
APCブランド製UPSのバッテリーのみをご購入いただいた場合には、交換した使用済みバッテリーを随時お引き取りしております。
詳細は下記サイト「使用済みバッテリーの発送方法について」よりご確認ください。
使用済みバッテリーの発送方法について
<使用済みバッテリーお引き取りに関するご注意事項>
- 使用済みバッテリーのお引き取りはTrade-UPSとは異なるプログラムです。
- Trade-UPSで発行しているお引き取り受領書の発行は行いません。
- バッテリーの送料はお客様ご負担となります。
- バッテリーを取り除いたUPS本体やアクセサリーの処分につきましては、事業用でご使用の場合は産業廃棄物、家庭用でご使用の場合は不燃または粗大ゴミの扱いとなります。所属している自治体の廃棄方法に則しての処分をお願いいたします。