{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
無線スイッチ/ ZBRN1、ZBRN2のファームウェアをV3.32にアップデートする手順
以下、ZBRN1およびZBRN2を合わせてZBRNxと表記します。

<作業手順>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■準備
以下をご用意ください。
・SDカード(FAT/FAT32形式)
・SDカードリーダー
・アップデートファイル ZBRNx_FW3.32_IndusV0003_GPV2.01.zip(弊社提供)

■手順
1.弊社提供のアップデートファイルを解凍します
image01

2.解凍したファイル一式をSDカードのルートにコピーします
image02

3.ZBRNxの電源がOFFであることを確認します

4.ZBRNxにSDカードを挿入します

5.ZBRNxの電源をONにします。自動的にアップデートが開始されます(1分程度)
実行中は電源LEDと無線信号LEDが緑点灯します。
image03

6.処理が終わると7セグディスプレイに通常通りの表示(Ready)が映ります。

7.ZBRNxのジョグダイヤルを操作して、下図の手順でファームウェアバージョンを確認します。
[FW Version] と [Industrial configuration version] を下図の数値であることを確認します。

image04


8.次にZigbee Green Powerのアップデートを行います。
ZBRNxのジョグダイヤルを操作して、下図の手順で[FW update action]を選択します。
[FW update action]が表示されない場合は、手順4のSDカードが刺さっているか確認してください。
刺さっていない場合は表示されません。
image05

9.ZBRNxの本体7セグ表示が動きだし、アップデートが開始します。終了まで1~2分待ちます。

10.終了すると自動的に再起動し、7セグディスプレイに通常通りの表示(Ready)が映ります。

11.ZBRNxのジョグダイヤルを操作して、下図の手順で[Zigbee Green Power Brick version]がV2.01になっていることを確認します。

image06

12.ZBRNxからSDカードを取り外します。

作業は以上です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<手順に関するFAQ>
[Q1]
SDカードを挿したままで再起動すると、再びアップデートが開始されてしまいますか?
[A1]
開始されません。手順2でコピーしたSDカード内ファイル群には起動ファイルが存在しています。
一度アップデートを実行するとその起動ファイルは自動的に削除されます。そのため、アップデートは1回のみ実行されます。

[Q2]
同じSDカードを使って複数台のZBRNxを連続してアップデートしたいのですが、2台目からアップデートがされません。なぜですか?
[A2]
手順2でコピーしたSDカード内ファイル群にはアップデートの起動ファイルが存在しています。
一度アップデートを実行するとその起動ファイルは自動的に削除されます。そのため、アップデートは1回のみ実行されます。
同じSDカードで再度アップデートを行う場合は、手順2のコピー作業を再度実施してください。

[Q3]
ZBRNxのファームウェアをV3.32からV3.31に戻せますか?
[A3]
仕様上バージョンダウンはできません。

[Q4]
ZBRNxをアップデートしてもZBRV1が光りません。なぜですか?
[A4]
Zigbee Green PowerのバージョンもV2.01以上にしているか確認してください。
両方をアップデートしないとZBRV1は光りません。

[Q5]
手順7、8,11にでてくる[Diagnostic] image07 がどこにあるのかわかりません。
[A5]
[Ready] image08 からジョグダイヤルを一度押下し、ジョグダイヤルを回転させると表示されます。

Schneider Electric 日本

添付
ZBRNx_FW3.32_IndusV0003_GPV2.01.zip [425.66 KB]
詳細を見る
製品:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品: