このページでは EcoStruxure IT Expert におけるCSVフォーマットが文字化けについて説明します。
EcoStruxure IT Expert (以下 ITE) 製品は、センサー値のレポートをCSVフォーマットでダウンロードする際に文字化けが発生することが確認されています。
CSVでダウンロードすると以下のような文字化けが起きます。
【回避方法】
エクセルのタブの「データ」→「データの取得」→「ファイルから」→「テキストまたはCSVから」を選択し、
文字化け解消したいCSVのファイルをインポートします。
「元のファイル」を ”65001: Unicode(UTF-8)” を選択し、「データの変換」を選択することで、文字化けが解消されます。
以上