AI2端子は電圧(0-10Vまたは0から+/-10V)専用です
Fr1 [Ref.1 channel]にてAl2[アナログ入力]をご設定ください。
※工場出荷時設定:AI1
ATV320プログラミングマニュアル P.158より
COnf → FuLL → CtL- → Fr1 → AI2 を設定します。

パラメーターAI2t[AI2タイプ]にて n10U[電圧+/-] の設定をしてください。
・10U[Voltage] (10U): 正電圧入力 0 ~ 10 V ( 負の値は 0 と解釈されます:入力は単方向)
・n10U[Voltage +/-] (n10U): 正電圧入力と負電圧入力 +/- 10 V ( 入力は双方向)
※工場出荷時設定:n10U
ATV320プログラミングマニュアル P.137より
COnF → FULL →I_O- → Ai2- → n10U を設定します。

併せて下記のパラメーターで範囲を設定できます。
・UIL2 [AI2 min value]:0%のAI2電圧スケーリングパラメータ。
・UIH2 [AI2 max. value]:100%のAI2電圧スケーリングパラメータ。
COnF → FULL → I_O- →Ai2- → UIL2 (UIH2)


これらの設定を行った後
正転信号を入力し
外部から電圧入力すると、電圧の入力値に応じて周波数が変更されます。

▼注意事項
アナログ入力に対する最小値は0V、最大値は10Vであることに注意してください。
これにより、0〜-10Vの入力でREV(逆方向)、および0~+10vの入力でFWD(順方向)の制御が可能になります。
Fr1 [Ref.1 channel]にてAl2[アナログ入力]をご設定ください。
※工場出荷時設定:AI1
ATV320プログラミングマニュアル P.158より
COnf → FuLL → CtL- → Fr1 → AI2 を設定します。
パラメーターAI2t[AI2タイプ]にて n10U[電圧+/-] の設定をしてください。
・10U[Voltage] (10U): 正電圧入力 0 ~ 10 V ( 負の値は 0 と解釈されます:入力は単方向)
・n10U[Voltage +/-] (n10U): 正電圧入力と負電圧入力 +/- 10 V ( 入力は双方向)
※工場出荷時設定:n10U
ATV320プログラミングマニュアル P.137より
COnF → FULL →I_O- → Ai2- → n10U を設定します。
併せて下記のパラメーターで範囲を設定できます。
・UIL2 [AI2 min value]:0%のAI2電圧スケーリングパラメータ。
・UIH2 [AI2 max. value]:100%のAI2電圧スケーリングパラメータ。
COnF → FULL → I_O- →Ai2- → UIL2 (UIH2)
これらの設定を行った後
正転信号を入力し
外部から電圧入力すると、電圧の入力値に応じて周波数が変更されます。
▼注意事項
アナログ入力に対する最小値は0V、最大値は10Vであることに注意してください。
これにより、0〜-10Vの入力でREV(逆方向)、および0~+10vの入力でFWD(順方向)の制御が可能になります。
公開先:Schneider Electric 日本