{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
プログラマブル表示器/ ネットワークセグメントが異なる複数のPLCと通信させる事は出来ますか?

LANポートを2つ持つ機種であれば、接続可能です。

【例】

2022-07-11_14h32_27.png

通信ドライバ:三菱電機 Q/QnAシリーズイーサネット
プログラマブル表示器:PFXSP5B10


〈PLC1〉

IPアドレス 192.168.0.1、サブネットマスク 255.255.255.0

〈PLC2〉

IPアドレス 192.168.1.1、サブネットマスク 255.255.255.0

〈PFXSP5B10〉

LAN1: IPアドレス 192.168.0.100、サブネットマスク 255.255.255.0

LAN2: IPアドレス 192.168.1.100、サブネットマスク 255.255.255.0

GP-Pro EX上では、接続するPLCに合わせてシリーズを設定します。

機器別設定で、通信するPLCの各アドレスを指定します。

2022-07-11_14h35_22.png

※ ドライバ(メーカー、シリーズ)が異なる場合は接続機器を追加します。



【制限事項】
・複数のLANポートを持つ機種をご使用の場合は、
いずれか一方のゲートウェイアドレスのみ設定できます。
もう片方のゲートウェイアドレスには「0.0.0.0」を設定してください。
・LAN1とLAN2を同一のネットワークセグメントでは使用しないでください。
正常に通信しない場合があります。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品: