FAQを参照する
インバーター/ ATV320 アナログ入力にて周波数の制御をするにはどのパラメーターを設定する必要があるか?
アナログ入力により周波数を制御する場合は下記のパラメーターをご確認ください。
・Fr1 [Ref.1 channel]:使用するアナログ入力の種類によってご選択ください。(初期値:AI1)
AI1:電圧(0~10V)、AI2:電圧(0~±10V)、AI3:電流(0-20mA)
・HSP [High speed]:最大周波数を設定してください。(初期値:50Hz)
※その際に60Hz以上の設定をする場合は事前に tFr [Max frequency] の値を変更してください。
HSPの設定値に対する上限値になっています。(初期値:60Hz)
MEMO:アナログ入力値の範囲は下記のパラメーターにて変更が可能です。
AI1:電圧(0~10V)
・UIL1 [AI1 min value]
・UIH1 [AI1 max value]
AI2:電圧(0~±10V)
・UIL2 [AI2 min value]
・UIH2 [AI2 max. value]
AI3:電流(0-20mA)
・CrL3 [AI3 min. value]
・CrH3 [AI3 max. value]
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: