モーターの容量(kW)により接続できる場合があります。
インバーターの型式によりますが、多くの場合は標準出力容量の上下2サイズ(赤の型式のインバーターは、オレンジの幅に対応している)の範囲で設定が可能です。
その範囲に収まる組み合わせの場合は接続できる可能性が高いです。
例:ATV12HU15M3
標準出力容量:1.5(kW)
設定可能範囲:0.1~3.0(kW)
上記の設定は [nPr](定格モーター出力)にてご設定頂く必要があります。
併せて [nCr](定格モーター電流:A)、[nSP](定格モーター速度:Hz)もご設定ください。
モーター制御のためのパラメーターを設定しないと動作不良や故障に繋がりますので必ずお願いいたします。
※SoMoveにて機種設定をして新規プロジェクトファイルを作成していただくと、設定範囲を確認することが可能です。
注意事項:
小さいモーターと接続する場合、動作は可能ですが完全なパフォーマンスを保証することはできません。
これは、電流を下げると電流測定の精度が低下するためです。