{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
バッテリー交換手順 APC RS (BR400S-JP, BR550S-JP)

BR400S-JP (APC RS 400VA Sinewave), BR550S-JP (APC RS 550VA Sinewave) のバッテリー交換手順です。


【はじめに】
BR400S-JP (APC RS 400VA Sinewave), BR550S-JP (APC RS 550VA Sinewave) の交換用バッテリーキットは 型番: APCRBC122J です。
あらかじめご用意ください。
尚、バッテリーをご購入前にかならずご所有のUPS本体の底面のバーコードラベルが印字されているシールにて、
製品型番が "BR400S-JP" もしくは "BR550S-JP" であることをご確認ください。

作業中はUPS本体を倒しますので、あらかじめ負荷機器ならびにUPS本体の電源を切り、負荷機器のコンセントを抜いたうえで作業を開始してください。
なお、設置方向によりホットスワップ交換に対応しています。詳細は下記の [ホットスワップでのバッテリー交換について] を参照ください。



【ご注意】
2016年より長期間販売している製品です。お手持ちの製品のご購入、使用開始時期をご確認ください。
本製品のサポート期間はご購入日から 5年です。この製品サポート期間は設計上の標準使用期間とお考えいただき、
長期間使用していなかった製品を含め、5年を経過した製品はバッテリー交換ではなく
本体のお買い替えくださるようお願いいたします。

また、バッテリー交換いただき、ご使用されるなかでサポート期間が過ぎた時期において
製品の動作に不調、異常があった場合には製品故障が疑われますので、製品のご使用を中止してください。


● 製品外観

RS400G_1RBC_122
本体写真: BR550S-JP
製品名: APC RS 550VA Sinewave
交換用バッテリーキット写真: APCRBC122J
製品名: BR400S-JP/BR550S-JP 交換用バッテリーキット





【バッテリー交換手順】

バッテリーの取り外し
1. UPS本体に接続されている負荷機器のコンセントをすべて取り外したのち、UPSの電源を切り、UPSの入力ケーブルを商用電源から抜きます。

2. UPSを横にして、バッテリーカバーのツメを押し込んでからスライドさせて取り外してください。

RS400_rep1


3. バッテリーを両手で持ち、ゆっくりと装置から引き出してください。
端子が見えるまでバッテリーを出します。

RS400_rep2


4. バッテリーケーブルコネクターのプラス(+)端子に接続してある、赤いケーブルを外します。
おなじくマイナス(-)端子に接続してある黒いケーブルを取り外して、バッテリーを取り出します。

RS400_rep3

* コネクターの勘合がきつく、コネクターの接続を手で外せない場合には、
ラジオペンチなどの工具を使ってコネクター部分をつまみ、
少しゆさぶるようにしながら引き抜いてください。


5. 前面パネルの電源スイッチを2~3回押して、装置内部にたまっている電気を放電します。
この時、警告音がなることがありますが問題はありません。

RS400_rep4


● 新しいバッテリーの装着
6. 新しいバッテリーを本体に半分程度挿入し、黒いケーブルをマイナス(-)端子に、もう一方の赤いケーブルをプラス(+)端子に接続します。

RS400_rep5

7. バッテリーケーブルを接続したら、バッテリーを奥までゆっくりと入れ、バッテリーカバーを取付けます。

RS400_rep6

8. バッテリーカバーがしっかり取り付けられたことを確認したら、UPSの入力ケーブルを電源に差し込みます。
約12時間で充電が完了します。十分に充電してからご使用を再開してください。
UPS本体のコンセントに商用電源が来ていれば、電源オフ時でもバッテリーの充電を開始します。

RS400_rep7


手順は以上です。


----------


[ホットスワップでのバッテリー交換について]
本モデルは、下図のように正面左向きの横向き設置の場合のみ ホットスワップでのバッテリー交換が可能です。

BR400S-JP RS400_rep1


ホットスワップで交換される場合には、下記注意点を確認のうえ交換してください。

・UPS本体からバッテリーを外しているあいだUPSは負荷機器の保護ができず、電源障害が発生した場合はUPSならびに負荷機器が停止します。
頻繁に電源障害が発生している場所でご使用されている場合や重要な機器を接続されている際のUPSのバッテリー交換につきましては
UPSを停止したうえでバッテリー交換をすることを推奨いたします。


【ご注意】
・BR400S-JP, BR550S-JPは、いずれもバッテリーを含む本体重量は約7kgとなり重量物ですので、
バッテリーの取り扱いには十分注意して作業をおこなってください。
・運搬時は機器を水平に保ち移動してください。


【交換後の使用済みバッテリーについて】
交換後の使用済みバッテリーについては、弊社で承っております。
送料元払い(お客様負担)となりますが、事前の申し込みや処理費用は不要です。
購入したバッテリーキットの梱包箱は捨てずに取り外したバッテリーの送付時にご利用ください。​​​​​​
参考: APC UPS 使用済みバッテリー発送方法

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品: