undefined undefined
{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
Network Management Card 3 ファームウェアアップデート方法
以下、Network Management Card 3 (NMC3) のファームウェアアップデート方法について説明します。
なお、以降Network Management Card 3は NMC3 と記載します。

[対象製品]
・AP9640J (Network Management Card 3)
・AP9641J (Network Management Card 3 EM)
・NMC3の機能を持つ製品
ラックマウントPDU (コンソールポート microUSBタイプ) AP9xxx, AP8xxx, AP7xxxB, AP71xxB
Smart-UPS SRTシリーズ 内蔵NMC (Web画面でNetwork Management Card 3の表示のもの)

【準備】
1. 端末(PC)の準備
NMC3 とネットワークで通信可能なWindows PCを⽤意してください。

2. ファームウェアの準備
以下リンク先よりNMC3 のファームウェアをダウンロードし、PCに保存します。

ダウンロードページ: APCブランド製品 ファームウェア アップデートモジュール
ファームウェアモジュールにはUPSの場合、種類によって3種ございます。ご使用中のUPSシリーズのものをご選択ください。

3. NMC3のIPアドレスの確認
ファームウェアをアップデートする対象のNMC3のIPアドレスを確認します。
すでにIPアドレスが分かっている場合は、4.へ進んでください。
UPSに液晶パネルのついているモデルは、本体操作で装着されているNMC3のIPアドレスをLCDで確認できます。
Smart-UPS LCD SMT/SMXシリーズの場合は
Network Management CardのIPアドレスをSmart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ) 前面液晶パネルで設定する方法
を参照ください。

ダウンロードしたファームウェアを実行し、以下の⼿順にそってNMC3の設定 および ファームウェアの適⽤をおこなっていきます。
なお、NMC3 のファームウェアアップデート作業ではファームウェア適⽤ののちNMC3 がリブートしますが、
UPS本体の電源供給などの動作には影響いたしません。

事前準備は以上です。次に、以下手順に進みます。


【ファームウェアの適用】
4. ファームウェアの解凍と実行
ファームウェアモジュールを解凍し、ファームウェアの更新をします。

4-1. 事前にダウンロードしたファームウェアモジュールを解凍します。
PCに保存したダウンロードファイル名: apc_hwxx_su_x-x-x-x を実⾏し
” When done unzipping open: .\NMCFirmwareUpdateUtility.exe ” にチェックを入れ、
[ Unzip ] をクリックしファームウェアを解凍してください。

Unzip
図5. WinZipのUnzip画面


[ Unzip ] をクリックしたのち、Winzipのダイアログボックスで
” 3file(s) unzipped successfully " と表示されますので [ OK ] をクリックします。
OK
図6: Winzipの解凍完了画面


[ OK ] をクリックしたのち、NMC3 Firmware Update Utility の画面が表⽰されます。
” When done unzipping open: .\NMCFirmwareUpdateUtility.exe ” にチェックを入れた場合、
以下画面は自動で開きます。

NMC Up Utility
図7. NMC3 Firmware Update Utilityの画面


4-2. ファームウェアをアップデートします。

対象のNMC3の情報を入力します。
Host : NMC3のIPアドレスを⼊⼒
Protocol :SCPを選択
Port : 22 (デフォルト値)
User Name :NMC3にログインするユーザー名を入力
Password :NMC3にログインするパスワードを入力


SCPでファームウェアの更新をします。
SCPプロトコルはデフォルトで ” 有効(Enable) ” になっています。

50
図8. NMC3 Firmware Update Utility入力画面

4-3. ファームウェアアップデートの開始
上記項目を⼊⼒後、[ Start Update ] をクリックしてください。

ファームウェアのアップデートが開始されます。ファームウェアのアップデートには約10 分かかります。
アップデート中はPCの電源およびネットワークを切らないでください。


4-4. アップデート完了の確認
アップデートが正常に完了したら、
“ Update Completed Successfully! ” というメッセージが表⽰されファームウェアのアップデート完了です。
[ OK ] をクリックして閉じてください。

Success
図9: アップデート完了画面



5. NMC3の正常確認

5-1. NMC3へのアクセス
NMC3にWebブラウザーで再度アクセスします。
Home画⾯にUPS Model名, ステータス(UPS is Online.など)が表示されていることを確認してください。

Online
図10. NMC3のHome画面


5-2. ファームウェアバージョンの確認
NMC3 にログインしファームウェアバージョンを確認します。
英語表示:     [ About▼ ] - [ Network ] - Application Module
日本語表示: [ 情報▼ ] - [ ネットワーク ] - アプリケーションモジュール
を表示してください。

about
図11: NMCのAbout画面

Name : xxxxx
Version: vx.x.x
今回適用したバージョンになっていることを確認します。
なお、以下画面のNameやバージョンは適用したファームウェアにより異なります。


ver
図12. NMC3のファームウェアバージョン確認画面

以上でファームウェアアップデートは終了です。


----------


【参考】
上記手順はSCPですが、ファームウェアのアップデートはFTPでも可能です。
FTPの場合には、NMC3のFTPがデフォルトでは無効になっているので、あらかじめ有効にする必要があります。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
製品群:
詳細を見る
製品:
製品群: