{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
SP5000シリーズ/ PFXSP5B41のHMIランタイム(WinGP)の再インストール方法
以下の手順で再インストールください。

(1).WinGPのアプリケーションを終了します。
  i1

(2).Windowsのコントロールパネルから[Uninstall a program]を開きます。
  ([Programs] > [Programs and Features])

(3).[WinGP]を選択し、[change]を押下します。右クリックからも可能です。
  i2

(4).表示されるウィザードに沿って[WinGP]と[WinGP SDK]を続けてアンインストールします

(5).アンインストールが完了します

(6).GP-Pro EX Disc2イメージ(*1)から、ProEX_Setup.exeを実行します
*1・・・弊社ウェブサイトからダウンロード できます

(7).[WinGP]を選択します
  i9

(8).ウィザードにしたい、WinGPとWinGP SDKをインストールします。
 インストール時には以下2点の【制限事項】を予め確認ください。

【制限事項】
・WinGPのインストール先は、必ず C:\Pro-face\WinGP を指定してください。
 PFXSP5B41の他のフォルダにインストールすると正常に動作しません
  i4

・GP-Pro EX Disc2がGP-Pro EX V4.09.200未満のバージョンの場合、インストール中のウィザードに以下が表示されます。
 [Install the WinGP Traial Version]にチェックを入れて[next]を押してください
 インストール後、自動的にPFXSP5B41の本体情報を読み取って製品版として動作します
 (PFXSP5B41にキーコードおよびUSBドングルは不要です)
  i5


(9). インストール完了後、Windowsを再起動してください。
 
 

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品:
move-arrow-top