『*.prxe』… GP-Pro EX V4.09.450から対応をした拡張子です。
セキュリティが強化されたプロジェクトファイル (*.prxe)です。
ファイル自体が暗号化されています。ファイルの内容自体はprx形式と同じです。
GP-Pro EX V4.09.450未満では開けません。
『*.prx』… GP-Pro EXリリース時から使用されているプロジェクトの拡張子です。
GP-Pro EX V4.09.450以上でも引き続き使用可能です。
▼参考マニュアル (GP-Pro EX リファレンスマニュアル)
・サイバーセキュリティ
・プロジェクトの編集 - 開く / 画面編集 / 保存
▼補足
・GP-Pro EX V4.09.450未満では、『*.prxe』形式のプロジェクトを開けないため、
バージョンダウン保存をする際には『*.prx』形式になります(「名前をつけて保存」時の処理)
GP-Pro EX V4.09.450以上でも互換性のため『*.prx』形式は使用可能です。
・HMI本体内のプロジェクトが『*.prx』の場合、GP-Pro EX V4.09.450でプロジェクト受信時に『*.prxe』では保存できません。
[図1]のインフォメーションダイヤログが表示されます。
保存方法を『*.prx』に切り替えて保存してください。
・prxe形式もプロジェクト比較ツールに対応しています。prxeとprxで比較も可能です。
[図1]:異なる形式で保存しようとした場合のダイヤログ例
公開先:Schneider Electric 日本