{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

インバーター/ EMCフィルター使用時は漏れ電流が増加しますか?

EMCフィルター内蔵機種またはオプション品にてEMCフィルターを追加した場合、インバーターに電力が供給された瞬間に漏れ電流が増加します。
そのため、一次側にEMCフィルターとともに漏電遮断器を使用する場合、少なくとも300mAの製品を推奨します。

300 mA未満の漏電遮断器の設置が必要な場合で、EMCフィルターを規格対応のためではなくノイズ対策でご使用の場合は、
オプション品のEMCフィルターは使用せず、内蔵タイプの場合は各マニュアルの説明に従って、ITジャンパーやネジの設定を変更することでEMCフィルタ機能を無効とし、
代わりにノイズ対策として汎用ノイズフィルターのご使用をご検討ください。そうすることで300 mA未満の製品を使用することができる可能性が高いです。

また、EMCフィルター内蔵タイプまたはEMCフィルターをオプション品にて追加する場合は、漏れ電流が多くなるため、
三相電源(特に容量の大きなインバーター使用の場合)では「スター結線」をご使用いただくことを推奨します。対応不可の場合、汎用絶縁トランスの使用をご検討ください。

▼各シリーズマニュアル
ATV12 ユーザーズマニュアル
https://www.proface.com/ja/node/23387

ATV320 インストールマニュアル
https://www.proface.com/ja/node/39311

ATV212 インストールマニュアル
​​​​​​​https://www.se.com/jp/ja/download/document/S1A53832/?_fsi=wqnJcHrT

ATV600 インストールマニュアル
https://www.se.com/jp/ja/download/document/EAV64301/ ​​​​​​​

ATV900 インストールマニュアル
​​​​​​​https://www.se.com/jp/ja/download/document/NHA80932/

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: