製品のお問い合わせをいただく際に必要となる、製品型番 および シリアル番号 の
Smart-UPS SRTシリーズでの確認方法についての説明です。
お願い :
お問合せを頂く際には、必ずご使用されているUPSの "製品型番" と "シリアル番号" を事前にご確認のうえでご連絡ください。
製品型番、シリアル番号が不明の場合には、お問合せにお答えできないことがありますこと、予めご了承ください。
【対象製品】
本コンテンツの対象製品は下記の通りです。
・ Smart-UPS SRTシリーズ
100Vモデル
SRT1000XLJ, SRT1500XLJ, SRT2400XLJ
200Vモデル
SRT5KXLJ, SRT8KXLJ, SRT10KXLJ
図: Smart-UPS LCD SRTシリーズ
お願い : お問合せを頂く際には、必ずご使用されているUPSの "製品型番" と "シリアル番号" を事前にご確認のうえでご連絡ください。
製品型番、シリアル番号がわからない場合にはお問合せにお答えできないことがありますこと、ご了承ください。
【概要】
以下4つの確認方法がありますので、ご状況にあわせて参照してください。
確認方法 | 内容 | |
1 | UPS本体 貼付ラベル での確認方法 | UPS本体には、本体の背面コンセントの近く、 フロントベゼルをはずした前面にもラベルが貼付されています。 ラベルの上段に 製品型番, 下段に シリアル番号 が記載されています。 以下の [ 1. UPS本体での確認方法 ] をご確認ください。 |
2 | LCD (ディスプレイ) での確認方法 | Smart-UPS SRTシリーズには前面にLCD (ディスプレイ)があり、 ディスプレイで 製品型番およびシリアル番号 をそれぞれの項目で確認できます。 以下の [ 2. LCD (ディスプレイ)での確認方法 ] をご確認ください。 |
3 | PowerChute での確認方法 | 電源管理用ソフトウェア PowerChute Business Editionをご利用の場合、 Webユーザーインターフェースより製品型番およびシリアル番号を確認できます。 以下の[ 3. PowerChute での確認方法 ] をご確認ください。 |
4 | Network Management Card での確認方法 | Smart-UPS SRTシリーズ 5KVA 以上のモデルは Network Management Cardを内蔵しており、 Webユーザーインターフェースより製品型番およびシリアル番号を確認できます。 以下の[ 4. Network Management Cardでの確認方法 ] をご確認ください。 |
1. UPS本体での確認方法 |
・ 本体貼付ラベルでの確認方法
以下、UPS本体の製品ラベルでの確認方法を説明します。
製品ラベル (図1)に記載の製品型番とシリアル番号を確認いただくのが、通常は一番容易な確認方法です。
図1. 本体背面にある製品ラベル
● ラベルの位置
下図の赤枠内が貼り付け位置の例です。
製品のパネルレイアウトによって、貼り付け位置が異なりますが、ラベルにて製品型番とシリアル番号をご確認ください。
・ UPSの背面 コンセント側の製品ラベル貼付位置 (バーコードの印字があるラベル)
図2. タワー設置の製品ラベル位置の例 (背面) * ラックマウントで設置してる場合には、上記の図が反時計回りに (左に)90度倒した状態になります * SRT5000XLJはケーブルボックス(入力ケーブル取り出し口)の側面にラベルが貼付られています * Smart-UPS SRT用の拡張バッテリーには、背面の中央付近にラベルが貼付けてあります |
・ UPSの前面 フロントベゼルを取り外した製品ラベル位置
ラックマウントタイプのUPSでは、フロントベゼル (前面カバー) を外します
機器正面にあるシール (バーコードなし) で製品型番およびシリアル番号を確認できます。
参考: SRT5KXLJ 前面カバーありの状態 (ラベルの確認にの際はフロントベゼルを外します)
2. LCD (ディスプレイ)での確認方法 |
・ 本体 LCDでの確認方法
Smart-UPS LCD SRTシリーズの前面液晶パネルから 製品型番およびシリアル番号 を確認する方法を説明します。
UPSの背面のラベル確認が難しい場合など、LCDで製品型番とシリアル番号を確認してください。
【操作ボタン配置】
SRTシリーズ 液晶パネル ボタン配置
【操作方法】
[2-1. UPS本体の製品型番, シリアル番号の確認方法]
・ UPS本体の型番・シリアル番号
2-1-1. [ Esc ] ボタンを押し、"メインメニュー (Main Menu)" を表示します。
2-1-2. [ 下矢印 ] ボタンを押し、"ジョウホウ (About)" を選択後、[ OK ] ボタンを押す。
2-1-3. [下矢印] ボタンを押し、“UPS” を選択後、[ OK ] ボタンを押す
● 製品型番の確認
2-1-4. [ 下矢印 ] ボタンを押し、“UPS ハードウェア 品番 (UPS Hardware Part No.):”
SRTxxxx として画面上に本体の製品型番が表示されます。
● シリアル型番の確認
2-1-5. [ 下矢印 ] ボタンを押し、“UPS ハードウェア シリアル番号 (UPS Hardware Serial No.):
xxxxxxxxxxx で、画面上に本体のシリアル番号が表示されます。
*シリアル番号はASやJ1で始まる12桁の英数字です (例: ASxxxxxxxxxx)
2-1-2. [ 下矢印 ] ボタンを押し、"ジョウホウ (About)" を選択後、[ OK ] ボタンを押す。
2-1-3. [下矢印] ボタンを押し、“UPS” を選択後、[ OK ] ボタンを押す
● 製品型番の確認
2-1-4. [ 下矢印 ] ボタンを押し、“UPS ハードウェア 品番 (UPS Hardware Part No.):”
SRTxxxx として画面上に本体の製品型番が表示されます。
● シリアル型番の確認
2-1-5. [ 下矢印 ] ボタンを押し、“UPS ハードウェア シリアル番号 (UPS Hardware Serial No.):
xxxxxxxxxxx で、画面上に本体のシリアル番号が表示されます。
*シリアル番号はASやJ1で始まる12桁の英数字です (例: ASxxxxxxxxxx)
----------
[2-2. 拡張バッテリーのシリアル番号の確認方法]
・ 拡張バッテリーの型番・シリアル番号
2-2-1. [ Esc ] ボタンを押し、"メインメニュー (Main Menu)" を表示
2-2-2. [ 下矢印 ] ボタンを押し、"ジョウホウ (About)" を選択後、[ OK ] ボタンを押す
2-2-3. [ 下矢印 ] ボタンを押し、“バッテリー (Battery)” を選択後、[ OK ] ボタンを押す
● シリアル型番の確認
2-2-4. [ 下矢印 ] ボタンを押し、
“バッテリー 外部パック 1 シリアル番号(Battery External Pack 1 Serial No.):
xxxxxxxxxxxx” にて画面上に本体の製品型番が表示されます。
* シリアル番号は12桁の英数字です (例: 7Sxxxxxxxxxx)
* 拡張バッテリーの製品型番はディスプレイからは確認できません
2-2-2. [ 下矢印 ] ボタンを押し、"ジョウホウ (About)" を選択後、[ OK ] ボタンを押す
2-2-3. [ 下矢印 ] ボタンを押し、“バッテリー (Battery)” を選択後、[ OK ] ボタンを押す
● シリアル型番の確認
2-2-4. [ 下矢印 ] ボタンを押し、
“バッテリー 外部パック 1 シリアル番号(Battery External Pack 1 Serial No.):
xxxxxxxxxxxx” にて画面上に本体の製品型番が表示されます。
* シリアル番号は12桁の英数字です (例: 7Sxxxxxxxxxx)
* 拡張バッテリーの製品型番はディスプレイからは確認できません
3. PowerChuteでの確認方法 |
・PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business), PowerChute Business Edition での確認方法
Smart-UPS SRT 100Vモデル (SRT1000XLJ, SRT1500XLJ, SRT2400XLJ)で対応している、
PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business), PowerChute Business Editionの画面での
製品型番およびシリアル番号の確認方法を説明します。
● 手順
3-1. PowerChute Business Edition のWebユーザーインターフェースにアクセスします。
3-2. Webユーザーインターフェースのトップ画面右上にある ”バージョン情報” をクリックします。
3-3. バージョン情報の画面
バージョン情報をクリックすると表示されるポップアップ画面の
一番上の " UPS情報パラメーター " の項目 を確認してください。
製品型番 は、UPS SKU に表示されています。
シリアル番号は、ASやJ1から始まる12桁の番号です。
図 PowerChute Serial Shutdown for BusinessのUPS情報パラメーターの画面
4. Network Management Cardでの確認方法 |
・Network Management Cardでの確認方法
Smart-UPS SRTシリーズ 5KVA以上のモデルをご利用の場合、UPS本体にはNetwork Management Cardを内蔵しております。
5KVA以上のモデルのUPS標準の内蔵のネットワークもしくはオプションのNetwork Management Cardを装着している機器では、
Webユーザーインターフェースへアクセスすることで製品型番およびシリアル番号の確認ができます。
以下、手順をご確認ください。
● 手順
4-1. Network Management CardのWebユーザーインターフェースへアクセスします。
4-2. メニューバーより [バージョン情報] ▼ "UPS" を選択します。
図: Network Management Card バージョン情報 選択
4-3. ”UPSについて” より SKU, シリアル番号 の情報を確認します。
* SKU: UPS本体の製品型番を表示しています。
シリアル番号: UPS本体のシリアル番号を表示しており、12桁の英数字です。
確認方法は以上です。