FAQを参照する
APC RSシリーズ 警告音の種類
APC RSシリーズの警告音の種類を説明します。
【対象型番】
BR400S-JP, BR550S-JP, BR1000S-JP, BR1200S-JP
BR400G-JP, BR550G-JP, BR1000G-JP, BR1200G-JP (APC RS Gシリーズはサポートを終了させていただきました)
【概要】
APC RSシリーズは 警告音の種類 および LCD表示アイコン により、UPS本体の状態を確認できます。
警告音の種類をご確認いただき、対処方法を実施ください。
【警告音の種類】
UPSの最大出力容量以上に機器をつなげないでください。故障の原因になります。
【対象型番】
BR400S-JP, BR550S-JP, BR1000S-JP, BR1200S-JP
BR400G-JP, BR550G-JP, BR1000G-JP, BR1200G-JP (APC RS Gシリーズはサポートを終了させていただきました)
【概要】
APC RSシリーズは 警告音の種類 および LCD表示アイコン により、UPS本体の状態を確認できます。
警告音の種類をご確認いただき、対処方法を実施ください。
【警告音の種類】
種類 | 警告内容 |
30秒ごとに警告音 4回 (ピッピッという短音) | バッテリー運転中 (オンバッテリー) を示します。 入力電源が乱れている、または停電状態のために UPSがバッテリー運転に切り替わって電力を供給しているときに 30秒ごとに4回の警告音とバッテリーアイコン が点灯します。 [LCD アイコン] バッテリー運転アイコン [対処方法] 作業中のデータを保存してください。 |
5時間おき 1分間連続で短音の警告音 (ピッピッという短音) | 2週間に一度実施している自動セルフテストにてバッテリーコンディションチェックをし、 バッテリー寿命と判定されたことを示します。 [LCD アイコン] バッテリー交換アイコン [対処方法] バッテリーを交換してください。 UPSの使用開始から5年以内の場合には、バッテリーを交換、 もしくは新しいUPSに交換してください。 ご使用期間が5年を超えている場合には本体の耐用年数をむかえていますので、 バッテリー交換ではなく、本体のお買い替えをご検討ください。 |
バッテリー運転で 連続警告音 (ピッピッの短音が続く) |
|
連続音 で出力停止中 (ピーーという長音) |
|
【参考】過負荷の場合の確認事項
・APC RSシリーズ 最大出力容量は、以下表をご確認ください。
表. APC RSシリーズ 最大出力容量
型番 | 最大出力容量 (VA/W) |
BR400S-JP ・ BR400G-JP | 400VA / 240W |
BR550S-JP・ BR550G-JP | 550VA / 330W |
BR1000S-JP・ BR1000G-JP | 1000VA / 600W |
BR1200S-JP・ BR1200G-JP | 1200VA / 720W |
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: