{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

インバーター/ TCSMCNAM3M002Pが認識せずデバイスマネージャにコード28がでる場合の対処法はありますか?

ATVシリーズとPCを接続する際に使用するケーブル(型式:TCSMCNAM3M002P) が認識できない(SoMoveにてCOMポートの選択肢が表示されない)場合は、

デバイスマネージャー上で認識異常のデバイスを右クリックいただき、[プロパティ]-[全般] の 【デバイスの状態】をご確認ください。

下図のように「コード28」の異常が表示されている場合は次の対策を実施することで改善する場合がございます。

CODE28


<対策>

1. PC接続ケーブル(型式:TCSMCNAM3M002P)をPCから取り外します。

2. Windowsのスタートメニューより Schneider Electiric Communication Drivers フォルダの「Driver Manager」を起動します。

DRIVE MANAGER

3. Driver Manager にて、「DRIVERS Manager」タブを選択し、Drivers より「Uninstall this drive」を選択します。

DRIVE MANAGER2

4. 次に、コントロールパネルより「DriverManager x64」をアンインストールします

PROGRAM

5. PCを再起動します。

6. 以下、URLより「Schneider Electric Modbus Driver Suite」をインストールします。

https://www.se.com/ww/en/download/document/SEModbusDriverSuite/

*対象OSにWindows10以降含まれませんが、同様にお試しください。万が一、インストールができない場合はお手数ですがお問合せください。

7. 再度、デバイスマネージャーをご確認いただき、エラーが解消されていれば、SoMoveにてCOMポートの選択肢が表示されます。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
TCSMCNAM3M002P
詳細を見る
製品:
TCSMCNAM3M002P