FAQを参照する
インバーター/ ATV320とタッチパネルとEthernetIP通信するにはどのように設定すれば?
ATV320シリーズと弊社のタッチパネル(GP-Pro EX)の接続について以下に記します。
○ATV320について
1.通信に関して以下の設定をしてください。
2.接続機器から運転制御をする場合は[Fr1]を[Com. card] (nEt)にしてください。
○LT4301(GP-Pro EX)について
1.接続機器設定を設定してください。
メーカー:ODVA(Open DeviceNet Vendor Association, Inc.)
シリーズ:EtherNet/IP Explicit Messaging
ポート:TCP
2.個別機器設定を設定してください。
IPアドレスの設定と 「Enable Implicit Messaging」にチェックを入れてください。
・IPアドレスは通信するインバーターのそれを入力してください。
・「Enable Implicit Messaging」にて設定するUSRアドレスは通信開始に必要なのでご注意ください。
「Implicit Messaging」タブにてInpt/OutputのAddress設定を行ってください。
インバーターと通信するアドレスCommunication Scnannerとして機能します。
○動作させる時には
Control Wordに1を入力もしくはBit0をONすることによりインバーターと通信を開始します。
InputのUSRアドレスに[Scan. IN1 address] (OMA1)以降が順番に入ります。
OutputのUSRアドレスに[Scan.Out1 address] (OCA1)以降が順番に入ります。
初期設定ではCMD,LFRD,ETA,RFRDが設定されていますが変更したり、開いているアドレスに機能を追加できます。
それについては通信パラメーター「ATV320_CommunicationParameters_NVE41316」をご参照ください。