FAQを参照する
インバーター/ 制動抵抗器の端子T1とT2は何に使用されていますか?
製品ライン:
VW3A7733~35
VW3A7742~44
VW3A7750~51
VW3A7736~38
VW3A7745~48
VW3A7752~57
使用方法:
端子T1およびT2は抵抗器の熱活性化接点(サーマル接点)で、抵抗器の過熱状態を示します。
制動抵抗器の温度が120°Cに達すると、通常閉じている接点が開きます。
これらの接点の最低電圧/電流は24VDC/0.1A, 250VAC/1.0A です。
VW3A7733~35
VW3A7742~44
VW3A7750~51
VW3A7736~38
VW3A7745~48
VW3A7752~57
使用方法:
端子T1およびT2は抵抗器の熱活性化接点(サーマル接点)で、抵抗器の過熱状態を示します。
制動抵抗器の温度が120°Cに達すると、通常閉じている接点が開きます。
これらの接点の最低電圧/電流は24VDC/0.1A, 250VAC/1.0A です。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
製品群:
詳細を見る
製品:
製品群: