{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
PowerChute Network Shutdown v5.0 for Windows & Linux 対応OS表

PowerChute Network Shutdown v5.0 for Windows & LinuxでサポートされるOS一覧です。

PowerChute Network Shutdown v5.0 for Windows & Linux:
・ 64ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています。32ビットOSにはインストールできません。
・ 実行環境としてJavaバージョンAdoptOpenJDK 11.0.16. ( https://adoptopenjdk.net/ )がバンドルされています。
・ OpenJDK 21 に対応しています。PowerChute Network ShutdownのJavaをアップデートする際には
ユーザーズガイド P68 Java Updateの項目を確認ください。



対応Webブラウザ:Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox

(2024年12月23日現在)

PowerChute Network Shutdown v5.0 for Windows & Linux

OS バージョン エディション
Windows Server
*1 *2
Windows Server 2025 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Essentials
Windows Server 2022 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Essentials
Windows Server IoT 2022 (For Storage) Standard, Workgroup
Windows Server 2019 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Core,
Essentials
Windows Server IoT 2019 (For Storage) Standard,
Workgroup
Windows Server 2016 Version 1709 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core
Windows Server 2016 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core,
Essentials
Windows Server 2012 R2 *7 Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core
Standard,
Standard Server Core,
Datacenter,
Datacenter Server Core
Windows Server 2012 *7

Windows
Storage Server

Windows Storage Server 2016 Standard,
Workgroup
Windows Storage Server 2012 R2 *7 Standard,
Workgroup
Windows Storage Server 2012 *7 Standard,
Workgroup
Windows Windows 11

Home,
Pro,
Enterprise,
Pro for Workstations,
Education,
Pro Education

Windows 10

Pro,
Pro for Workstations
Enterprise 2021 LTSC,
Enterprise 2019 LTSC,
Enterprise 2016 LTSB,
IoT Enterprise 2021 LTSC,
IoT Enterprise 2019 LTSC,
IoT Enterprise 2016 LTSB

Azure stack HCI 22H2
Red Hat
Enterprise Linux
*3
RHEL 9,
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5
RHEL 8,
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10
RHEL 7
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
7.6, 7.7, 7.8, 7.9
RHEL 6.8, 6.9, 6,10 *7
SuSE Linux *4 SuSE Linux Enterprise Server 15,
15 SP1, 15 SP2, 15 SP3, 15 SP4 *5 , 15 SP5
SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SP4
Ubuntu 22.04 (Server/Desktop)
20.04, 20.04.3, 20.04.4 (Server/Desktop)
Oracle VM *6 Oracle VM 3.4.6
Oracle Linux Oracle Linux 9.3

表中、背面色がグレーのOSはサポートを終了いたしました。

*1 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、仕様変更されている場合を除き
同OSエディションで対応しております。
*2 SCVMM管理サーバーがインストールされている場合、Windows & Linux版はインストールできません。
この場合、Virtualization版をインストールしてください。
*3 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
KVM使用時のゲストOSのシャットダウンについてはFAQのFA296347 を参照してください。
*4 Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
*5 OSシャットダウン実行後、PowerChuteを自動起動させるためにはシステムツールパッケージを
インストールする必要があります。詳細はFAQのFA366166 を参照してください。
*6 仮想マシン(仮想OS)をシャットダウンする場合はスクリプトを使用する必要があります。
詳細はFAQのFA53567 を参照してください。
*7 OSサポート終了に伴い、サポートを終了しました。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: