{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

インバーター/ Altivar Process (ATV600, 900)にはDCチョーク(DCリアクトル)が内蔵されていますか?

Article available in these languages: 英語

Altivar Process (ATV600, 900)には全て、DCチョーク(DCリアクトル)が標準装備されています。
製品ライン:
Altivar Processドライブ(ATV630、ATV930、ATV650、ATV950、ATV660、ATV960、ATV680、ATV980)

ATV***M3 (200/240 Vac)
フレームサイズ3まで:ダブルDCチョーク
フレームサイズ4以上:シングルDCチョーク

ATV***N4 (400/480 Vac)
フレームサイズ4まで:ダブルDCチョーク
フレームサイズ5以上:シングルDCチョーク

追記:
ATV630(フーレムサイズ7)、ATV930(フレームサイズ7Aと7B)はDCチョークを標準装備していますが、
型式の末尾に「MN」を加えることでDCチョーク無しで注文することができます。
DCチョークを使用しない場合は、5%入力ラインリアクトルまたはラインチョークを使用する必要があります。
例:ATV630C22N4 :DCチョークを内蔵
ATV630C22N4MN:DCチョークを内蔵していません。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: