FAQを参照する
TM3 バスカプラー/ TM3BCCOにCANopen Node ID を設定したい
TM3BCCO本体上の2つのロータリースイッチ[TENS],[ONES]で設定します。
Node IDの設定可能範囲は1~127です。
[TENS]はNode IDの百の位と十の位、
[ONES]はNode IDの一の位、をそれぞれ表します。
設定は本体電源を切ってから実施ください。
<設定例>
CANopen Node IDを「115」にする場合
本体電源を切ります。
[TENS]を「11」に合わせます。
[ONES]を「5」に合わせます。
![page02 page02](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000Dh8ZDQAZ&oid=00DA0000000abSmMAI)
<注意事項>
・1~127以外のNod ID番号は使用しないでください
・ネットワーク上に重複するNode IDは使用しないでください
<補足>
・[TENS]の「10」の位置はNode IDの10X、「11」の位置は11X、「12」の位置は12Xという意味です
(Xは[ONES]の0~9の数字)
・ロータリースイッチは2mmまたは2.5mm のマイナスドライバーで設定ください。
手で回せるように設計されています。軸力は2N以下にしてください。
<参考ドキュメント>
Modicon TM3 Bus Coupler, Hardware Guide
本書の"TM3 CANopen Bus Coupler"の項を参照ください。
Node IDの設定可能範囲は1~127です。
[TENS]はNode IDの百の位と十の位、
[ONES]はNode IDの一の位、をそれぞれ表します。
設定は本体電源を切ってから実施ください。
<設定例>
CANopen Node IDを「115」にする場合
本体電源を切ります。
[TENS]を「11」に合わせます。
[ONES]を「5」に合わせます。
<注意事項>
・1~127以外のNod ID番号は使用しないでください
・ネットワーク上に重複するNode IDは使用しないでください
<補足>
・[TENS]の「10」の位置はNode IDの10X、「11」の位置は11X、「12」の位置は12Xという意味です
(Xは[ONES]の0~9の数字)
・ロータリースイッチは2mmまたは2.5mm のマイナスドライバーで設定ください。
手で回せるように設計されています。軸力は2N以下にしてください。
<参考ドキュメント>
Modicon TM3 Bus Coupler, Hardware Guide
本書の"TM3 CANopen Bus Coupler"の項を参照ください。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: