インバーター本体にてパラメーター[COM1]をご確認ください。
通信の状態により以下の表示がされます。
r0t0 : Modbus 受信なし、無送信 = 通信アイドル
r0t1 : Modbus 受信なし、送信あり
r1t0 : Modbus 受信あり、送信なし
r1t1 : Modbus 受信あり、送信あり
パラメーターの場所
ATV12:MOn => MAI- => COM1
ATV320:COnF => FULL => COM- => Md1- => COM1
ATV600/900:[Communication] => [Comm parameters] => [Modbus SL] => [Modbus Fieldbus] => [Mdb com stat]