(i).イーサネット転送に起因する要因
お使いのパソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合、
ネットワークセキュリティの関係上、通信中にエラーが発生して転送失敗しています。
転送ツールの転送設定で「PASV」にチェックを入れ、再度画面の転送をしてください。
▼対応方法
(1)下記のいずれかの方法で転送ツールを起動する。
・GP-Pro EXの「プロジェクト」メニューから「画面転送」>「PC→表示器 プロジェクト送信」をクリックする
・GP-Pro EXの「状態バー」から「画面転送」をクリックする
(2)転送ツールが起動したら「転送設定」ボタンをクリックする。
(3)「転送設定」画面が開いたら、「PASV」にチェックをつけて「OK」ボタンをクリックする。
(4)プロジェクトの転送を実行してください。
(ii).転送ツールに起因する要因
転送に必要なモジュールが正しくインストールされていない可能性があります。
転送ツールをインストールし直してください。
<関連FAQ>
GP-Pro EX/ 画面転送時のメッセージ欄に〇〇というエラーが表示されました。原因は?
GP-Pro EX/ 画面転送に関するトラブルシューティング