nCrはモーターの定格電流です。
その調整範囲は0.25から1.5Inまでとなっており、インバーターの定格出力に対する倍数になっています。
例:ATV12H037M3の定格出力電流は「2.4A」のため、設定可能範囲は「0.6~3.6A」です。
定格モーター電流はモーターの銘板に記載されています。
{}
nCrはモーターの定格電流です。
その調整範囲は0.25から1.5Inまでとなっており、インバーターの定格出力に対する倍数になっています。
例:ATV12H037M3の定格出力電流は「2.4A」のため、設定可能範囲は「0.6~3.6A」です。
定格モーター電流はモーターの銘板に記載されています。