FAQを参照する
インバーター/ ATV600, ATV900 プリセット速度を設定する方法は?
多段速(高速、中速、低速等)で周波数を設定したい場合には「プリセット速度」をご使用ください。
※(1) [SP1]の設定はありません。[Ref Freq 1 Config] FR1 もしくは [Ref.1B channel] FR1Bの設定に従います。
設定方法:
1.速度指定するための端子を設定します。
設定場所:[Complete settings] => [Generic functions] => [Preset speeds]
2速度ならば[2 Preset Freq] PS2、4速度ならば[2 Preset Freq] PS2と[2 Preset Freq] PS2に割り当てます。
※ATV600, 900の場合は16速度[16 Preset Freq] PS16まで設定可能です。
2.それぞれの指令速度の周波数を設定します。
[Preset speed 2] SP2 ~ [Preset speed 16] SP16の必要なパラメーターに周波数をご設定ください。
※AV600:0~500Hz、ATV900:0~599Hzと設定範囲が異なります。
※[SP1]の設定はありません。[Fr1]もしくは[Fr1B]の設定に従います。
【工場出荷時設定】
• [Preset speed 2] SP2: 10.0 Hz
• [Preset speed 3] SP3: 15.0 Hz
• [Preset speed 4] SP4: 20.0 Hz
• [Preset speed 5] SP5: 25.0 Hz
• [Preset speed 6] SP6: 30.0 Hz
• [Preset speed 7] SP7: 35.0 Hz
• [Preset speed 8] SP8: 40.0 Hz
• [Preset speed 9] SP9: 45.0 Hz
• [Preset speed 10] SP10: 50.0 Hz
• [Preset speed 11] SP11: 55.0 Hz
• [Preset speed 12] SP12: 60.0 Hz
• [Preset speed 13] SP13: 70.0 Hz
• [Preset speed 14] SP14: 80.0 Hz
• [Preset speed 15] SP15: 90.0 Hz
• [Preset speed 16] SP16: 100.0 Hz
※(1) [SP1]の設定はありません。[Ref Freq 1 Config] FR1 もしくは [Ref.1B channel] FR1Bの設定に従います。
設定方法:
1.速度指定するための端子を設定します。
設定場所:[Complete settings] => [Generic functions] => [Preset speeds]
2速度ならば[2 Preset Freq] PS2、4速度ならば[2 Preset Freq] PS2と[2 Preset Freq] PS2に割り当てます。
※ATV600, 900の場合は16速度[16 Preset Freq] PS16まで設定可能です。
2.それぞれの指令速度の周波数を設定します。
[Preset speed 2] SP2 ~ [Preset speed 16] SP16の必要なパラメーターに周波数をご設定ください。
※AV600:0~500Hz、ATV900:0~599Hzと設定範囲が異なります。
※[SP1]の設定はありません。[Fr1]もしくは[Fr1B]の設定に従います。
【工場出荷時設定】
• [Preset speed 2] SP2: 10.0 Hz
• [Preset speed 3] SP3: 15.0 Hz
• [Preset speed 4] SP4: 20.0 Hz
• [Preset speed 5] SP5: 25.0 Hz
• [Preset speed 6] SP6: 30.0 Hz
• [Preset speed 7] SP7: 35.0 Hz
• [Preset speed 8] SP8: 40.0 Hz
• [Preset speed 9] SP9: 45.0 Hz
• [Preset speed 10] SP10: 50.0 Hz
• [Preset speed 11] SP11: 55.0 Hz
• [Preset speed 12] SP12: 60.0 Hz
• [Preset speed 13] SP13: 70.0 Hz
• [Preset speed 14] SP14: 80.0 Hz
• [Preset speed 15] SP15: 90.0 Hz
• [Preset speed 16] SP16: 100.0 Hz
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: