設定方法:
1.[ConF]-[Full]-[Ctl-]-[CHCF] チャンネル設定 ※ユーザーマニュアル62ページ
[CHCF]を[SEP](分割モード)にしてください。
これをすることによりFr1とCD1を別のチャンネルから入力できるようになります。
2.[ConF]-[Full]-[Ctl-]-[Fr1] 指定チャンネル ※ユーザーマニュアル62ページ
[Fr1]を[AIU1]にしてください。
[AI virtual 1] (AIU1): ジョグダイヤルを使用した仮想アナログ入力を意味します。
※Cd1(指定チャンネル1)が初期状態のtEr(端末)となっていれば、
LI1で開始/停止、ジョグダイヤルで周波数設定が可能です。
[CHCF]を[SEP](分割モード)にしたときのみ表示されます。 ※ユーザーマニュアル63ページ
周波数設定方法:
REF画面の[AIU1]にてLSPからHSPの範囲内で設定が可能です。
[AIU1]に入るにはジョグダイヤル中央を2回押下してください。) ※ユーザーマニュアル37ページ
本体には0~100 %の範囲が表示され、設定可能範囲はLSPからHSPの周波数の換算となります。
周波数の変更をしたい時に都度ENTキーを押す必要はありません。