{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
インバーター/ ATV320 瞬停後に自動的に動作を再開させるには?

工場出荷時の設定では停電を検知し、再度通電しても画面に[nSt]とt表示されて運転を再開しません。
安全対策なのですが、以下の設定によりそれを回避することが出来ます。
tCt [2 wire type]
工場出荷時の設定は[Transition] (trn)接点の立上がりや立下りを検知します。
それを[Level] (LEL)にすることにより再度通電した時に運転信号の再入力が不要になります。

tct

動作自体は上記で問題ないのですが、スムーズな再起動をさせるパラメーターも提案致します。
FLr [Catch on the fly]
工場出荷時はNo(無効)になっているのでYes(有効)にしてください。
再始動時のモーターの推定速度から再開し、加速時間の勾配に従って目標速度になります。

flr

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品群: