FAQを参照する
インバーター/ ATV212 アナログ入力にて周波数制御をするにはどの設定を行う必要がありますか?
アナログ入力により周波数を制御する場合は以下のパラメーターをご確認ください。
本FAQではVIAを例にご説明します。
1. スイッチ「SW100」の確認
工場出荷時はSW100はVoltage(U) 側に設定されています。
![image1 image1](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000C2dGgQAJ&oid=00DA0000000abSmMAI)
2. F201~F204(VIBの場合、F210~F213)を設定します。
![image2 image2](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000C2dGDQAZ&oid=00DA0000000abSmMAI)
(例)VIAより4~20mAの電流を入力することにより、0~60.0Hzの範囲で周波数を制御したい場合
1. SW100を「Current(I)」に設定します。
2. F201 = 20%、F204 = 60.0Hz に変更します。
![image3 image3](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000C2dGiQAJ&oid=00DA0000000abSmMAI)
本FAQではVIAを例にご説明します。
1. スイッチ「SW100」の確認
工場出荷時はSW100はVoltage(U) 側に設定されています。
2. F201~F204(VIBの場合、F210~F213)を設定します。
(例)VIAより4~20mAの電流を入力することにより、0~60.0Hzの範囲で周波数を制御したい場合
1. SW100を「Current(I)」に設定します。
2. F201 = 20%、F204 = 60.0Hz に変更します。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: