FAQを参照する
インバーター/ ATV320とタッチパネル表示機をModbus TCP通信で接続するにはどのように設定すれば?
ATV320シリーズと弊社のタッチパネル(GP-Pro EX)の接続について以下に記します。
○ATV320について
1.通信に関して以下の設定をしてください。
※DHCPサーバーを使用しない場合は[IP mode] (IpM)を[Fixed] (MAnU)にしてください。
2.接続機器から運転制御をする場合は[Fr1]を[Com. card] (nEt)にしてください。
3.タッチパネル表示機はI/O Scanner通信に対応していないため、Add [Modbus Address]を”1”に設定してください。
○LT4301(GP-Pro EX)について
1.接続機器設定を設定してください。
メーカー:Modbus-IDA
シリーズ:汎用MODBUS TCP マスタ
ポート:TCP
2.個別機器設定を設定してください。
IPアドレスと「ユニットID」を設定してください。
・IPアドレスは通信するインバーターのそれを入力してください。
・「ユニットID」の設定は上に設定した同じ”1”にしてください。
○動作させる時には
周波数(8502)もしくは回転数(8602)に数値を入れてからコマンド(8504)に数値を書き込んでください。
アドレスについては通信パラメーター「ATV320_CommunicationParameters_NVE41316」をご参照ください。
https://www.proface.com/ja/product/schneider-inverter/Altivar_ATV320/download
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
製品群:
詳細を見る
製品:
製品群: