FAQを参照する
インバーター/ ATV600 ATV900 Output Phase Loss (OPF2) の、エラーが出たときの原因と対処方法は?
Output Phase Loss (OPF2) のエラーは、インバータから出力している時にモーターと接続が失われると発生するエラーです。
下記の推測される原因と、解決策をご参考下さい。
▼推測される原因:
・モーターが接続されていない。
・モーターまたは出力側に接続された開閉器が開いている。
・モーター電流が不安定。
・走行中の電流が低すぎる。 特に周波数が低い始動時と停止時。
(補足) エラー発生時の一例の紹介
状況: ドライブと同じ定格のモーターを接続せず、インバーター単体でテスト運用をする。
結果: ディスプレイ上に、Output Phase Loss (OPF2)エラーが発生する。
▼解決策:
・インバータとモータ間の接続を確認してください。
・モーターのパラメーターを確認し、可能であれば自動調整を適用してみてください。
・パラメーター[OPL]を無効にする(※1)。(インバーター単体でのテスト時等)
(※1) パラメーター[OPL]を無効にする方法
[Complete settings]>[Error/Warning handling]>[OutputPhase Loss] = Function Inactive へ変更して下さい。
▼参照マニュアル(英文のみ) : ATV600 Programming manual 、ATV900 Programming manual
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: