PowerChute Network Shutdown v5.0.1 for Specialized OSでサポートされるOS一覧になります。
・ 64ビットアプリケーションです、64ビットオペレーティングシステムのみをサポートします。
対応ブラウザ:Firefox, Chrome, Edge
( 2023年11月29日現在)
PowerChute Network Shutdown v5.0.1 for Specialized OS
・ 64ビットアプリケーションです、64ビットオペレーティングシステムのみをサポートします。
対応ブラウザ:Firefox, Chrome, Edge
( 2023年11月29日現在)
PowerChute Network Shutdown v5.0.1 for Specialized OS
OS | バージョン | エディション | JRE |
Oracle Solaris (SPARC) *1 | Solaris 11.4 | Oracle JRE 11.0.19 | |
Solaris 11.3 | |||
Solaris 11.2 | |||
Solaris 11.1 | |||
HP-UX | HP-UX 11i v3 | JRE 11.0.6 | |
IBM AIX | AIX 7.3.1 | JRE 11.0.19 | |
AIX 7.3 | |||
AIX 7.2 (LPAR環境を含む) |
*1 使用するためには、あらかじめJava SE Universal Subscriptionに契約されている必要があります。