{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

PowerChute Personal Edition v3.1.0 インストール手順

PowerChute Personal Edition v3.1.0 for Windows のインストール手順の説明です。


【対応UPS】
PowerChute Personal Editionに対応しているUPSは下記の通りです。

APC RSシリーズ
APC BKシリーズ
APC ESシリーズ *1
*1 通信ポートなし, ソフトウェア非対応のBE425M-JPを除く

参考: APCブランドUPS PowerChute対応表

【対応OS】
PowerChute Personal EditionはWindows用のソフトウェアです。
Windows Serverには対応しておりません。

参考: PowerChute Personal Edition 対応OS表


[準備]

1. PowerChute Personal Edition v3.1.0 インストーラーファイルを準備してください。
最新バージョンのファイルは PowerChute Personal Edition ダウンロード にて入手できます。

2. PowerChute Personal Editionをインストールするにあたり、UPS付属のUSBケーブルで、
UPSとコンピューターを接続してください。

UPSには専用のUSBケーブル、型番: AP9827 (専用USB ケーブル USB to RJ45)が付属されています。


AP9827
型番: AP9827 (専用USB ケーブル USB to RJ45)
参考: APC UPSの対応USBケーブル


3. PowerChute Personal Edition v3.1.0を使用するためには、
Windowsに .NET framework 4.0をインストールする必要があります。
Windowsに .NET framework 4.0をマイクロソフト社よりダウンロードし、コンピューターにインストールしてください。
* .NET framework 4.0についてのお問い合わせはマイクロソフト社へお願致します


[注意事項]
旧バージョンのPowerChute Personal Edition がインストールされている場合、あらかじめアンインストールしてください。



[インストール手順]

1. ファイル展開
PCPE_3.1.0.exeをダブルクリックして、実行してください。
ファイルの展開を開始します。

00

セットアップウィザードの画面が出てくるまでお待ちください。


2. インストール開始画面
セットアップウィザードが起動します。インストールの開始画面です。
[ 次へ(N) > ] をクリックし、インストールを開始してください。

01


3. ソフトウェア使用許諾契約書
ソフトウェアの使用許諾となります。
使用許諾を確認のうえ、" ソフトウェア ライセンス条項に同意します " のチェックボックスにチェックを入れてください。
チェックを入れ、  [ 次へ(N) > ] をクリックし次に進んでください。

02


4. インストール先指定
インストール先を指定してください。
[ 次へ(N) > ] をクリックし、インストールを開始してください。

* デフォルトは [ C:\Program Files (x86)\APC\PowerChute Personal Edition\ ] です

03


5. インストール開始
インストール中となりますため、お待ちください。

05


6. ソフトウェア更新通知/電源品質情報を送信
日本語版としてインストールする場合には、いずれのチェックボックスにチェックは不要です。
" ソフトウェア更新通知を有効にする " のチェックボックスからチェックを外してください。
" 電源品質情報を送信 " のチェックボックスにチェックが入っていないことを確認してください。
[ OK ] をクリックしてください。
*チェックが入ったまま進んでも問題ありませんが、チェックを外すことを推奨します


07

7. セットアップ完了
" 製品のオンライン登録 " のチェックボックスのチェックを外し、
[ 完了 ] のボタンをクリックしてください。

* " 製品のオンライン登録 " のチェックボックスのチェックを入れていただき、
製品登録をおこなっていただいても問題ありません。

08



---------


[起動確認]


1. 実行
スタートメニュ - プログラム より PowerChute Personal Editionを実行してください。

09

2. 電源保護システムへようこそ
PowerChute Personal Editionが立ち上がることを確認します。
左のメニュー [ 監視システム ] - [ 現在のステータス ] より各項目をご確認ください。

20


---------


【参考】
・USBドライバーについて:

USBドライバーは自動でインストールされます。別途ドライバーは提供しておりません。

・バッテリドライバー認識の確認方法:
デバイスマネージャーの [ バッテリ ] をクリックし、
HID UPS バッテリ(又は、APC UPS, HID UPS Battery) が表示されているか確認してください。
表示されていない場合、[ バッテリ ] の項目を右クリックし、[ プロパティ ] より
[ドライバーの更新 ] を実行してください。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: