FAQを参照する
インバーター/ ATV630シリーズ EthernetIP通信のCIP Extended Speed Controlで制御するには? (Assemblies 21 and 71)
ATV630シリーズでCIP Extended Speed Control (Assemblies 21 and 71) を動作させる際の必要な手順は以下です。
☆事前準備
事前にATV630シリーズにEthernetIPモジュール(VW3A3720もしくはVW3A3721)を取り付けた状態で行ってください。
※モジュールの付け外しは、必ず本体の電源を切った状態で行ってください。
手順1:
ATV630のIPアドレス等の通信パラメーターを設定してください。
※ATV630 本体で設定する場合
[ETH Option IP Mode ]IM10:[Fixed]
[Eth Option IP]IC11、IC12、IC13、IC14:IPアドレス
[Eth Option Subnet Mask]IM11、IM12、IM13、IM14:サブネットマスク
[IGateway] IG11、IG12、IG13、IG14:デフォルトゲートウェイ(必要に応じて)
※SoMoveで設定する場合の設定例
手順2:
ATV630の動作に関するパラメーターを設定してください。
設定場所:[Complete settings] CSt- > [Command and Reference] CrP-
・[Control Mode] CHCF:[Separate] SEP
・[Ref Freq 1 Config] Fr1:[Ref. Freq-Com. Module] nEt
・[Ref Freq 2 Config] Fr2:[Al1] AI1 or [Al2] AI2
・[Cmd Channel 1] Cd1:[Com.Module] nEt
・[Cmd Channel 2] Cd2:[Terminals] tEr
手順3:
外部ネットワークから回転数とコマンドを入力するために、
Word number 0:CIP extended command word のBit 5と6を立てます。
手順4:
運転は、Word number 0:CIP extended command word の Bit 0(正転)または Bit 1(逆転)のコマンドを入力し、
目標の回転数(rpm)は、Word number 1:Speed reference に書き込んでください。
補足:
ATV630のもつ EtherNet/IP フィールドバス モジュール機能 の、
Assembly 21 および 71(配列のようなもの)には、それぞれ要素が16bit 形式で2ワードあり、
Word number 0が、動作指令用(正転や逆転や停止指令等)のワード、
Word number 1が、目標の回転数(rpm)のワードです。
Assembly 21 を使って、外部から動作指定や回転数(rpm)を変更したり、
Assembly 71 で、ステータスや現在の回転数(rpm)を監視することが可能です。
※Assembly 21の assembly mapping:
※Assembly 71の assembly mapping:
※Assembly 21 Word Number 0:CIP extended command word の各ビットの説明:
※Assembly 71 Word Number 0: CIP extended status word の各ビットの説明:
関連資料:
Altivar Process ATV600 - Variable Speed Drives for Asynchronous and Synchronous Motors - EthernetIP Modbus TCP Manual - VW3A3720, VW3A3721 - 10/2017 (schneider-electric.com)
P33~34 「CIP Extended Speed Control (Assemblies 21 and 71)」