{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
PowerChute Serial Shutdown for Business ユーザー名, パスワードを忘れた場合の対処方法

PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business)のユーザー名, パスワードを忘れた場合の対応方法です。

【概要】
PCSS for Businessは、インストール時に任意のユーザー名とパスワードを設定する必要があります。

このため、PowerChute Serial Shutdownのユーザー名, パスワードがわからない場合には、
pcbeconfig.iniファイルの編集での再設定、もしくはソフトウェアをアンインストール, 再インストールしてください。

注意: 設定されたユーザー名, パスワードについては慎重に管理, 忘れないようにしてください。


【方法1】(iniファイル使用)

インストール時に作成されたユーザー名またはパスワードを忘れた場合は、
pcbeconfig.iniファイルを使用して認証情報をリセットできます。

pcssconfig.iniファイルは次の場所にあります。
・ Windows システムでは   C:\Program Files\APC\PowerChute Serial Shutdown\agent
・ Linux システムでは  /opt/APC/PowerChuteSerialShutdown/Agent/

1. テキストエディター(Notepadなど)を使用してpcbeconfig.iniファイルを開き、次を追加します。

[Credentials]
username=
password=

イコール(=)の後に新しいユーザー名とパスワードを入力します。

- ユーザー名の長さは6~128文字でなければなりません。
- パスワードは以下が必要です。
・最小8文字から最大128文字の長さ
・1つの大文字と小文字
・1つの数字または特殊文字
・ユーザー名をパスワードの一部にすることはできません

2. pcbeconfig.iniファイルを保存します。

3. APCPBEAgentサービスを再起動します。
参考: PowerChute Serial Shutdown サービスを開始・停止する方法

4. ユーザー名とパスワードが要件を満たしている場合、pceconfig.iniファイルから
[Credentials] セクションが削除され、新しい認証情報が使用できるようになります。

注: pcbeconfig.iniに入力された [Credentials] が要件を満たさない場合、
エラーがファイルに書き込まれます。ファイルにエラーがないかをチェックし、
必要に応じて [Credentials] を修正し、Agentサービスを再起動します。

5. 新しい [Credentials] でPowerChuteウェブインターフェイスにログインします。



【方法2】(再インストール)
pcbeconfig.iniの編集が難しい場合には、再インストールをしてください、この場合には新規インストールになります。
設定していた内容 (例: スケジュールシャットダウンなど)は、引き継がれません。


1. PowerChute Serial Shutdownをアンインストールしてください。

例: Windows 11のコントロールパネルからのアンインストール手順
(ご使用のOSに合わせてアンインストールしてください。詳細はOSメーカー様へお問い合わせください。)

・タスク バーの検索ボックスに「コントロール パネル」と入力し、結果の一覧から選びます。
次に、[ プログラム ] - [ プログラムと機能 ] を選択します。
次に、削除するプログラムを長押し (または右クリック) して、
[ アンインストール ] または [ アンインストール ] / [ 変更 ] を選択します。
その後、画面の指示に従って操作します。


2. PowerChute Serial Shutdownをインストールしてユーザー名, パスワードを再度設定してください。
参考: PowerChute Serial Shutdown for Business Windows インストール手順
参考: PowerChute Serial Shutdown ユーザー名, パスワードで使用可能な文字

予め設定変更を行っている項目をお控いただいている場合には、インストール後に再度設定を行ってください。


手順は以上です。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.