" Compensating for a High input voltage. " と " Compensating for a low input voltage. " は、
ラインインタラクティブ方式のUPSの自動電圧調整(AVR)機能が動作した際に出るイベントです。
【対象UPS】
ラインインタラクティブ方式でAVR機能を有しているUPS
・Smart-UPS LCD SMTシリーズ
・Smart-UPS X SMXシリーズ
・Smart-UPS SUAシリーズ [販売終了製品]
【内容】
イベントの発生、解消のログは以下の通りです。
発生時のログ
イベント | 内容 |
Compensating for a High input voltage. 入力電圧が高いため電圧を補正しています | UPSの電源取得している入力電圧が高いことを検知し、 UPSが 電圧自動調整で、電圧を降圧して、 100Vに近づけて電源供給をしています。 (AVR Trim作動) |
Compensating for a low input voltage. 入力電圧が低いため電圧を補正しています | UPSの電源取得している入力電圧が低いことを検知し、 UPSが 電圧自動調整で、電圧を昇圧して、 100Vに近づけて電源供給をしています。 (AVR Boost作動) |
解除時のログ
イベント | 内容 |
No longer compensating for a high input voltage 入力電圧が高い状態が解消されました | UPSの入力電圧が下がり、AVR Trimが解除されました * Compensating for a high input voltage. の解除イベント |
No longer compensating for a low input voltage 入力電圧が低い状態が解消されました | UPSの入力電圧が上がり、AVR Boostが解除されました * Compensating for a low input voltage.の解除イベント |
【イベントについて】
ご使用されている環境において、入力電圧が設定している閾値を超えたことでAVR機能が作動したことを示しています。
UPSの電圧調整機能が作動していることを示すこのイベントに対して、すぐに対処する必要はございません。
・対処が必要な場合について
" Compensating for a High input voltage. " もしくは " Compensating for a low input voltage. " のイベントが、
一日に何度も発生している場合には、UPSが期待される使用期間よりも早い時期の故障につながりますので、
環境の見直し, UPS本体の設定変更が必要になります。
AVR機能についての説明及び対応方法については以下のページに説明がありますのでご確認ください。
[ Smart-UPS LCD SMTシリーズ、Smart-UPS X SMXシリーズ ]
対象型番: SMT500J, SMT750J, SMT1000J, SMT1500J, SMT2200J, SMT3000J
SMT750RMJ1U, SMT1200RMJ1U, SMT1K2URJ1U, SMT1500RMJ2U, SMT3000RMJ2U
SMX3000RMJ2U, SMX3000RMHV2UJ
参考: Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のAVR Trim/AVR Boost機能について
[ Smart-UPS SUAシリーズ ]
対象型番:SUA750RMJ1UB (販売終了製品)
[サポート終了製品]
SUA500JB, SUA750JB, SUA1000JB, SUA1500JB, SUA2200JB, SUA3000JB
SUA1500RMJ2UB, SUA3000RMJ2UB
参考: Smart-UPS (SU/SUAシリーズ)のAVR Trim/AVR Boost機能について
----------
[参考] Network Management Card 対応UPS型番一覧