FAQを参照する
Network Management Card 2 APC Device IP Configuration Wizard 5.0.4を使用したIPアドレス設定方法
Network Management Card 2 (AP9630J), Network Management Card 2 EM (AP9631J) で同梱CD収録の
APC Device IP Configuration Wizardを使用した初回導入時のIPアドレス設定方法の説明です。
【対象製品】
・Network Management Card 2 ファームウェア v6.8より前のバージョン
(ファームウェア v6.8以上ではAPC Device IP Configuration Wizardは使用できません)
[ご注意] 以下のリンク先を参照して設定してください
|
【準備】
・UPSに組み込んだNetwork Management Cardが通電されていること (Status LEDが点灯, 点滅していること)、
ネットワークケーブルが挿してあること (Link LEDが点灯)を確認ください。
参考: Network Management Card 2 のステータス表示
・下記の手順2項についてはネットワークに接続していることが前提となります。
またネットワーク経由でBOOTPプロトコルを使用したIPの割り付け方法となります。
BOOTPが機能しないネットワークではNetwork Management Cardを検出できません。
その場合には手順3項の " IPアドレス設定済みのNetwork Management Cardの確認方法 " をご参照いただくか
シリアルケーブルを利用しIPアドレスを設定してください。
・複数台の未設定のNetwork Management Cardがある場合、あらかじめMACアドレスをお控えください。
検出結果はMACアドレスで表示されます。
・MACアドレスはNetwork Management Cardの基板裏に貼り付けてあるラベルに記載されています。
・APC Device IP Configuration WizardについてはWindows用のexeファイルとなります。
Windowsマシンで実行してください。
【手順】
1. インストール |
1-1. DevIPSetup.exeを実行
Network Management Card 2に同梱されています、DevIPSetup.exeを実行してください。
1-2. Device IP Configuration Utility 5.0.4 セットアップウィザードへようこそ
セットアップウィザードが開始しましたら、[ 次へ(N) > ] をクリックください。
1-3. 使用許諾
ライセンス契約書が表示されましたら、内容を確認のうえ [ 同意する(A) ] をクリックしてください。
1-4. インストール先の選択
インストール先を指定し、[ インストール ] をクリックしてください。
デフォルトのインストール先は、" C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Device IP Utility " です。
1-5. インストールの開始
インストールを開始します。
1-6. インストールの完了
インストールが完了したので、[ 完了 ] をクリックしてください。
Device IP Configuration Utility 5.0.4を実行(R) にレ点チェックを入れると、[ 完了 ] をクリック後に
Device IP Configuration Utility が自動起動します。
2. Device IP Configuration UtilityのIP設定方法 |
2-1. Network Management Cardの検出
タグ [ IP未設定のデバイスの検出とセットアップ ] を選択し、[ 検索開始 ] をクリックしてください。
MAC アドレス に工場出荷時状態(BOOTP)のNetwork Management Cardが検出されます。
2-2. IPアドレスの設定
MAC アドレスが検出できたら、対象MAC アドレスをクリックし
IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、
[ 変更の適用 ] ボタンを押下してください。
これでIPアドレスが設定されます。
3. IPアドレス設定済みのNetwork Management Cardの確認方法 |
3-1. タグ[ IP設定済みデバイスの検出 ]をクリックしてください。
検索するIP範囲 の 開始 IPと 終了 IPに 検出するIPアドレスのスタートとエンドを設定し
[ 検索開始 ] をクリックしてください。
Network Management Cardが検出され、MAC アドレス, IPアドレス, デバイス情報が表示されます。
対象レコードをダブルクリックすると、ブラウザーが起動し対象Network Management Cardへアクセスします。
手順は以上です。