シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

mySchneiderパネルビルダープログラムで未来を再定義

効率を高め、最新のテクノロジーにアクセスし、新しい電気の世界で持続可能な旅を加速させます。

パネルビルダープログラムの詳細

mySchneiderパートナーポータルの詳細を見る

トレーニングセンター、パートナープログラム、その他mySchneiderの全機能をご覧ください。

mySchneiderポータルショーケース

パネルビルダーの世界を深く掘り下げる

1. パネルビルダーとは

パネルビルダーは、電気制御パネルを組み立てる責任を負う人です。建設プロセスは、パネルビルダーが働いている業種によって異なる可能性があります。通常は、パネルレイアウトの設計と構築が含まれます。


これらのパネルには、スイッチ、ヒューズ、リレー、ブレーカーなどの電気部品が収納されています。作業を維持し、機械や機器を安全に保つことは非常に重要です。


2. パネルビルダーになるには​


成功した環境に配慮したパネルビルダーになるには、さまざまなプロジェクトで電気エンジニアと協力するための技術スキルとコミュニケーションスキルが必要です。パネルビルダーの仕事に必要な資格には、高校卒業証書と電子工学の中等修了証書または準学士号が含まれます。


しかし、将来のパネルビルダーになるためには、業界の最新の技術や動向を把握する必要があります。持続可能性ガイドを知り、コースやトレーニングに参加し、収集した知識とエコ意識の高いアプローチを証明する証明書を完成することを意味します。


3. パネルビルダーソフトウェアとは​


​これは、電気制御パネルの設計とエンジニアリングプロセスの間にパネル作成者をサポートするコンピュータプログラムです。このソフトウェアは、設計プロセスを簡素化するさまざまなツール、機能、および機能を提供します。また、パネルビルダーソフトウェアは、エンジニアリング時間を短縮し、精度を向上させると同時に、予知保全を可能にします。


当社のパネルビルダーソフトウェアを使用すると、コントロールパネルを簡単に設計、構築できます。使いやすく透明性のあるインターフェイスにより、パネルビルダーはダイアグラムの作成、部品表の生成、3Dパネルレイアウトの作成、設計および構築プロセスの自動化を行うことができます。


4. パネルビルダープログラムとは?


弊社では、包括的なトレーニングとサポートプログラムを提供しています。トレーニングコース、ソフトウェアツール、技術サポートにより、将来のパネルビルダーとなり、スキルを向上させることができます。また、高品質で効率的なコントロールパネルを構築することができます。

このプログラムには、基本的な電気原理から高度なプログラミングやオートメーションまで、さまざまなコースがあります。これらは、すべてのパネルビルダーの個々のニーズに合わせてカスタマイズされています。


また、パネルビルダープログラムでは、設計とプロセスを合理化し、エンジニアリング時間を短縮するためのソフトウェアツールにもアクセスできます。