シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

電源システムインテグレーター

ビジネスを拡大

EcoXpertパートナープログラムでビジネスの成長を推進しましょう。

電源システムインテグレーターのメリットをご確認ください

EcoStruxure™ Powerには、IoT対応のオープンで相互運用可能なアーキテクチャで、コネクテッド製品、アプリケーション、サービスを統合することで、効率性、信頼性、持続可能性に優れたエネルギー管理を実現します。

電源システムインテグレーター用補助ソリューション​

電源システムインテグレーターとは?

電源システムインテグレーターは、電力会社が電気の流れをスムーズかつ問題なく管理できるようにグリッドコンポーネントを接続および調整することを目的としたスペシャリストです。この専門家グループは、異なるシステムや技術を統合するための知識と専門知識を共有しています。これには、発電、送電、配電が含まれます。これにより電源システムインテグレーターは電力ネットワークの信頼性、効率性、安全性に優れた運用を保証できます。

統合電力システムとは?

統合電力システムは、グリッド全体の電力の管理と供給を強化する、包括的で統合されたアプローチです。高度な技術とインテリジェントな制御システムを活用することで、コスト効率に優れ、エネルギーの分配と制御を最適化し、全体的な効率を高めながら省スペースを実現する、一貫性のある最適化されたシステムを確保することができます​統合電力システムは、発電に対してより持続可能なアプローチを提供するように設計されています。さらに、これらは調整可能であり、需要の変化に容易に適応できます。需要は供給から需要主導型の電源システムに移行するための鍵となります。

統合エネルギーシステムはどのようにビジネスに役立ちますか?

エネルギーシステムインテグレーターは、大幅に効率の高いシステムを提供できます。これにより、運用の柔軟性が向上し、生成されたエネルギーの使用が最適化されます。コスト削減によるエネルギーシステムの統合は、ビジネスにもメリットをもたらします。これは、手作業を減らし、停電が原因で障害が発生するリスクを軽減するプロセスオートメーションの結果です。これらのシステムは、ビジネス全体のエネルギーインフラとその回復力の観点からも有益です。最も困難な状況下で継続的に稼働することで競争力が確保され、ビジネスが市場で優位に立つことができます。また、統合電力システムは、二酸化炭素排出量の削減と環境管理の促進により、ビジネスの鍵となる持続可能性目標とも連携しています。