未来のグリッドは、持続可能で、デジタル、柔軟性
未来のグリッドは、データと統合ネットワークモデルによって電力供給が行われます。さらに、持続可能性、耐障害性、効率性、柔軟性が向上します。デジタルで計画、設計、設置、運用され、ライフサイクル全体で最適化された連携を通じて、DER、マイクログリッド、エネルギーコミュニティ、その他の柔軟なリソースの成長をサポートします。Schneider Electricでは、グリーンとデジタルという次世代のネットワークのビジョンを掲げています。
欧州ではエネルギーパワーシステムで最大20%の技術的損失が発生しています。
米国では停電や電力供給停止の発生した結果、1,500億ドルにのぼる初期コストが必要になっています。
電力グリッドは、2025年と2020年で75倍のビッグデータを生成すると予測されています。