EcoStruxureとは?
シュナイダーエレクトリックが提供するEcoStruxureは、住宅、ビル、データセンター、インフラストラクチャ、各種産業における、プラグアンドプレイでオープンな、IoT対応相互運用アーキテクチャおよびプラットフォームです。Connected Products、Edge Control、Apps, Analytics and Servicesまで、あらゆるレベルにイノベーションをもたらします。
EcoStruxureは、安全性、信頼性、効率、持続可能性、接続性を向上させます。どのように?進化するIoT、モビリティ、センシング、クラウド、分析、およびサイバーセキュリティを利用することで、あらゆるレベルで革新をもたらします。
デジタルトランスフォーメーションによる最適化
エンジニアリングコストと時間
メンテナンスコスト
二酸化炭素排出量

ビジネス向けEcoStruxure
当社は、深い専門知識と応用経験を活かし、業界全体にデジタルソリューションを提供しています。
EcoStruxureに関する数値
開発者およびシステムインテグレーター
サービスプロバイダーおよびパートナー
展開済みのサイト
EcoStruxure Platformの詳細
クラス最高の運用技術(OT)ソリューションと最新のIT技術を接続するデジタルバックボーン。
EcoStruxureの導入事例
DigiPlex
有名なNordicデータセンターは、電力集約型産業の持続可能な成長に専念しています。
UST
この世界有数のデジタルサービス企業は、IoT対応のBMSであるEcoStruxure Buildingを利用して、本社の快適さを高め、「自宅以外の我が家」を実現しています。
Carrefour Egypt
Carrefour Egyptでは、EcoStruxure™ Facility Advisorを活用することで、19の店舗において7%の電気料金削減を達成しています。
Veolia Water
EcoStruxureにより、Veoliaの廃水処理施設は持続可能で信頼性の高い制御が可能となり、最大15%の省エネを実現しました。
注目のリソース
30人のグローバルビジネスリーダーによる持続可能性に関する洞察
CNBC Catalystは、シュナイダーエレクトリックと協力して、エネルギー管理と持続可能性に関するベストプラクティスについて30人の優良企業の専門家にインタビューしました。
今すぐダウンロード2020年企業のエネルギーおよびサステナビリティ進捗レポート
2020年の企業の持続可能性とエネルギー管理戦略は、これまでになく進展しました。次の10年間で、その勢いはどうなるのでしょうか。より多くの企業が、持続可能性を達成するためにクリーンテクノロジーに切り替えると予想できるでしょうか。
レポートのダウンロードグローバルデジタルトランスフォーメーションベネフィットレポート
このレポートでは、エネルギー管理とオートメーション化におけるデジタルトランスフォーメーションの具体的なメリットをご紹介します。
レポートのダウンロード
デジタルエコノミーでの成功をサポートするイノベーションサミット、イノベーションデー、イノベーショントークをぜひ体験してください。急速に変化する世界で業績を伸ばす秘訣とは?
Schneider Electric Exchangeは、デジタルイノベーターとエキスパートの多様なエコシステムを統合し、集団的知性を利用したソリューションの共同制作を可能にします。
EcoStruxureは、シュナイダーエレクトリックのオープンで相互運用可能なIoT対応システムアーキテクチャと、安全性、信頼性、効率性、持続可能性、接続性の価値を向上させるプラットフォームを提供します。EcoStruxureは、進化するIoT、モビリティ、センシング、クラウド、分析、およびサイバーセキュリティを利用して、あらゆるレベルで革新をもたらします。Connected Products、Edge Control、Apps, Analytics & Servicesなどがあります。EcoStruxureは、480,000台を超える導入実績があり、20,000人を超えるシステムインテグレータのサポートを受け、10億台を超える機器に接続されています。