Enel:導入事例の主な数値
推定エネルギー節約年間約144GWh
CO₂排出量を年間75,000tのCO₂削減
社会的費用と運用コストを削減
変動の大きい再生可能エネルギーの供給源が増えていることを受け、Enelは、サービスの質と信頼性を向上させながら将来のニーズを満たすため、グリッドマネジメントシステムを導入しました。
- 再生可能エネルギーは、持続可能な将来を実現する上で不可欠なエネルギーです。
- 効率の高い配電は今まで以上に難しい課題となっています。
- イタリア最大の配電事業者であるEnelは、グリーンエネルギーのメリットを最大限に引き出し、2050年までにカーボンニュートラルへの移行を達成するために、どのようにグリッドの効率改善を図っているのでしょう?
EcoStruxureによる効率と持続可能性
アプリ、分析、サービス: 高度配電マネジメントシステム(ADMS)
- すべてのシステムで収集されたデータを最大限に活用して、需要と供給に柔軟に適応し、動的にバランスを取ることができるスマートグリッド。
- シュナイダーエレクトリックのEcoStruxure ADMSは、Enelの配電ネットワークの視覚的な数学モデルを提供します。それには、電圧管理、分散発電、周波数制御、デマンドレスポンス、スマートグリッド管理データの詳細なモデルが含まれます。
- EcoStruxure ADMSは、公益事業配電システムの計画、運用、シミュレーション、分析の全機能を備えたリアルタイムソリューションです。
- Enelなどの複雑な公益事業が、シュナイダーエレクトリックのソリューションを活用して中断やエネルギー損失を削減しています。これにより ENEL は、すべてのシステムデータをスマートな中央システムに統合し、分析し、最適な対策を提案することができます。
「再生可能な資源とグリーンエネルギーのあらゆる利点を統合し、同時にサービスの品質と電力品質を高めることは可能です。」