SA Power Networks:導入事例の主なポイント
新しいADMのデータポイント登録数が、以前の80,000から1,000,000まで増加
障害が起きた場合の素早いロケーションの特定、分離、復旧
ネットワーク監視の強化
SA Power Networksは、過酷な気象条件の中でも100万世帯以上の家庭に電力を供給しています。この巨大なネットワークを監視・管理するうえで、EcoStruxure ADMSが貴重な洞察を提供している様子をご覧ください。
EcoStruxureについて
EcoStruxure: Innovation at Every Levelを採用すれば、どのようにビジネスを成功させられるかをご覧ください。
課題
• ネットワーク停電の特定と修理、代替に時間がかかり、頻繁に電力の損失が生じる。• 重要施設、病院、大学、空港、ショッピングセンター、工場のすべてに影響が及ぶ。
• ネットワークエリアの広大さとSCADAへの未対応により、農村エリアでの故障の位置特定がなかなか進まないことがある。
• 環境が厳しく、架空送電線の障害が山火事につながるおそれがあるため、障害をできるだけ早く特定して接続を切断し、隔離しなければならない。
• ネットワークの大部分で架空送電線が使用されているため、これは公共の安全にとってリスクを意味する。

ソリューション
信頼性と接続性を高め、ネットワークのより高速で効率的な管理を可能にするEcoStruxureアプリ、分析、サービス:EcoStruxure ADMS(高度配電管理システム)
エッジ制御:分散型給電線自動化システム
コネクテッド製品:RM6中電圧スイッチギヤ、MiCOMコンパクトなモジュール式変電所とベイコントローラー
• シュナイダーエレクトリックは、SAPNに、業界をリードするEcoStruxure ADMS、中電圧スイッチギヤ、分散型給電線自動化システムを含む完全ソリューションを提供しました。
結果
EcoStruxure ADMSの導入結果:• 障害の位置特定、隔離、復旧の改善
• ネットワーク監視の改善
• 電力潮流分析
• リアルタイムの制御と最適化
• 運転計画
• トレーニングと絶縁の向上
EcoStruxure™ ADMS(高度配電管理システム)
EcoStruxure™ ADMS - DMS、SCADA、OMS、EMSを統合したソリューション
RM6
24 kVまでの中電圧コンパクト配電盤(リングメインユニット)
MiCOM
コンパクトなモジュール式変電所とベイコントローラー

「給電線を利用しているお客様の大部分に、1分以内で電力を復旧してお届けできるというのは、SA Power Networksのこれまでの歴史になかったことです。シュナイダーエレクトリックなしでは、ここまでの進歩をこれだけ速く遂げることはできなかったでしょう。」
SA Power Networks、配電網管理者、Tasnim Abdel-Razaq氏
プロジェクトのスナップショット
プロジェクトのスナップショット
導入事例をもっと見る
次に進む Schneider Electricには、さまざまなサクセスストーリーがあります。
詳細を読むEcoStruxureについて
どのようにすればビジネス目標を達成できるかについてもご紹介します。
詳細を見るイノベーションサミット
先日開催されたイノベーションサミットのハイライトと、次回のイベントについてご紹介します。
詳細を見る