旧式の機器や設備はエネルギーを浪費し、運用コストが増加し、効率が低下します。
EcoFitは、このような問題の解決と機器や設備の最新化を支援します。高性能デジタルテクノロジーを実現し、循環サービスを活用することで脱炭素化の旅をサポートします。
最新化と循環性の2つのEcoFitアプローチを活用する
EcoFitにより、資産の耐用年数を最大25%延ばし、二酸化炭素排出量を削減できます。
アクティブなコンポーネントのみを改良し、リソースを節約し、CO2排出量を削減します。
すべての機器を収集し、最新化やリサイクル後に再利用します。
最新化および修復性サービス
開閉器最新化
中・低電圧サーキットブレーカー、接触器、保護リレー向けに事前設計された改良ソリューションで開閉器をアップデートしましょう。
詳細を見るUPSと空調の最新化
UPSと空調システムを交換して古いデータセンターをアップグレードし、機器のパフォーマンスを最適化しましょう。
詳細を見るPLCとドライブの最新化
生産性を高め、開発費を削減しましょう。プログラマブルロジックコントローラ(PLC)を最新の機器にアップグレードしましょう。
詳細を見るスペアパーツ管理
スペアパーツを管理し、交換を予測します。当社は、機器の寿命と修復性を最適化するお手伝いをします。
続きを読む
EcoFitとは?
EcoFitは、機器を最新化し、電気、限界出力、空調、オートメーションシステムを処理するために役立つ一連のベストプラクティスとソリューションです。EcoFitにより、セットアップ全体にかかるコストのかかる支出を回避し、構成全体ではなく選択したコアコンポーネントを交換できます。これらの最新化サービスにより、資産の耐用年数を延ばし、新製品の製造とその後の設置に関連する二酸化炭素排出量を削減できます。電気機器交換戦略を活用することで、スペア部品を新しい部品や耐用年数に達した部品を使用できるようになり、会社のコスト削減とカーボンニュートラルへの対応に貢献します。
循環サービスと修復サービスとは何ですか?
EcoFitは、循環性と修復性という2つのアプローチに基づいています。どちらも同じ目標を持っています。つまり、ビジネスの近代化と脱炭素化です。循環性アプローチは、できるだけ長く材料と製品を使用することに焦点を当てています。これには、修理や改修のほか、当然ながらリサイクルや転用が含まれます。修復性は、特に製品や機器の修復に焦点を当てたスタンドアロンアプローチで、その使用可能性を延長します。
当社の改良サービスが、どのようにお客様のビジネスを支援しますか?
電気機器の代替戦略を実施することで、コスト削減と持続可能性をビジネスに取り入れることができます。修理や改修した製品は、新しい製品を購入する場合よりもはるかに安いです。その結果、これは長期的には、特に電気機器の寿命を大幅に伸ばした場合に、収益を大幅に増加させる可能性がある節金的なアプローチです。その他の重要なメリットは、効率性とコンプライアンスの向上です。新しい機器にコンポーネントを追加すると、新しいテクノロジーに基づいているため、通常、より効率的です。運用コストの削減とエネルギー節約にもつながります。一部の企業や産業分野では、使用する機器が特定の基準に適合していることを確認する必要があります。このようなデジタルの最適化により、規制を遵守することができます。