旧式の低電圧、中電圧機器は、ダウンタイムの増加や安全上の危険を引き起こす可能性があります。当社のEcoFit開閉器の最新化ソリューションにより、配電ネットワークを中断することなく、既存の機器を改良、交換、復旧することができます。パフォーマンス向上サービスの詳細については、ビデオをご覧ください。
メリット
ダウンタイムのリスクを最小限に抑えて、人と資産を安全に守ります。
機器の耐用年数を通じて保守コストとサービスコストを削減します。
ネイティブに組み込まれた接続機能を活用
循環型サービスを適用して、使用されなくなった機器を長寿命化してください。
保守サービスプランと組み合わせてください。
サービスプランを適用し、1つのサブスクリプションで資産を24/7監視します。
お問い合わせ
EcoFitの最新化と適切なメンテナンスサービスを組み合わせます
専門家によるサポートと条件に基づくメンテナンスを含む次世代サービスプランにより、メンテナンス戦略を最適化し、お客様の業務に関する洞察を得ることができます。
その他のサービスを見る
1. お客様のビジネスにとって、開閉器の最新化はどの程度重要ですか?
このプロセスは、電気インフラに大きく依存しているすべての組織にとって重要です。旧式の機器は、ダウンタイムの長期化、メンテナンスコストの増加、効率の低下、さらには予期せぬ停電や機器の故障の発生につながる可能性が高くなります。これらの問題はすべて、事業運営に大きな影響を与えます。
最新の高度な機器を使用することで、企業は電気システムのパフォーマンスと信頼性を大幅に向上させることができます。さらに、多くの組織にとって重要な側面であるグリーン移行も促進します。
2. EcoFit開閉器最新化サービスの特徴
当社のサポートは、スマートセンサーによる機器のアップグレード、コアコンポーネントの改良、保護システムの強化、自動制御と監視の最新化、原材料のリサイクルに焦点を合わせ、環境に配慮しています。
これらのサービスは、非通信装置を接続された資産のウェブに高め、コンポーネントを改良して機器の最高の信頼性を確保するのに役立ちます。また、インストールと設定も簡単です。さらに、すべての資産に対して高性能な耐用年数を提供することも可能です。
3. これらのアップグレードソリューションの最大のメリットは何ですか?
EcoFit開閉器最新化を実施する主な理由の1つは、機器の耐用年数の延長です。また、システム全体を交換する必要がなく、必要なコンポーネントを交換するだけで済むため、コスト効率も大幅に向上します。同時に、廃棄物を削減し、環境にプラスの影響を与えます。これにより、組織は二酸化炭素排出量を削減し、持続可能性を高めることができます。
最新化によってシステム設定を最適化できるため、これらのアップグレードはパフォーマンス向上サービスとしても最適です。旧式のコンポーネントをアップグレードすると、機械の信頼性が向上するためダウンタイムを短縮できます。