シュナイダーエレクトリックのブランド
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ
データセンター市場は急速に成長しており、プロバイダーは複雑な課題に取り組む一方で、持続可能でコスト効率の高い方法で拡張するという喫緊のニーズに直面しています。
システムアーキテクチャを設計し、最適な資産戦略を構築します。
資産データを収集し、接続されたセンサーを通じて健全性監視を実行します。
Schneider Electricでは、分析ベースの予測により資産保守戦略を最適化しています。
Schneider Electricは、循環と最新化サービスにより、資産の寿命を延ばします。
既存のデータセンターを評価し、データセンターを設計し、安全性とパフォーマンスの問題を特定します。
24時間365日の監視、サポート、メンテナンス、修正、アドバイス、チームの強化。
資産の寿命を延ばし、改良と再生品による無駄を最小限に抑えます。